ADI 发布针对 RF 设计的新版 PLL 频率合成器设计软件

--ADIsimPLL 3.3版支持更多器件,拥有更新更丰富的库,更强的仿真功能。
adisimpll_ver3.3

中国,北京 (2010年05月21日) - Analog Devices Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,和提供覆盖整个 RF 信号链的 RF IC 功能模块的全球领导者,最近宣布发布 ADIsimPLL(TM) 3.3版 ,这是其大获成功的锁相环 (PLL) 电路设计和评估工具的最新版本。ADIsimPLL 3.3版 可协助用户对采用 ADI PLL 频率合成器 的 RF 系统进行评估、设计和故障排除,可从 ADI 网站 免费下载。

ADIsimPLL 3.3版 完全兼容先前发布的各个版本,以原有的优势为基础,增加了对16种新器件的支持,提高了相位噪声建模精度,完善了小数-N 分频杂散水平估算,同时还增强了该工具的新设计向导 (New Design Wizard) 、时间仿真引擎 (Time Simulation Engine) 和时域仿真器 (Time Domain Simulator) 等功能。这些创新功能进一步免去了设计过程中耗费时间的重复劳动,最终加快上市速度。

关于 ADIsimPLL 3.3版

ADIsimPLL 3.3版新增了一些器件,包括最近发布的 ADF4150HVADF4158 频率合成器;ADF5000ADF5001ADF5002 RF 预分频器;集成小数-N 分频 PLL 的高度集成 ADRF670x 正交调制器;集成小数-N 分频 PLL和 VCO 的 ADRF660x 混频器;ADRF6750 正交调制器和 ADRF6655 混频器。为了支持这些新款的高度集成解决方案,ADIsimPLL 设计工具中增加了通过对 VCO 信号进行分频来获得更多频率输出的功能。与此同时,该工具的仿真和评估功能也得到了显著改进和增强。通过增加来自数字分频器和鉴相器的1/f 相位噪声贡献,相位噪声仿真算法得以改善,从而在接近载波到宽带本底噪声,提高了相位噪声的预测精度。

为便于估算小数-N 分频杂散水平,新版本会计算并在相位噪声图上显示前三个小数-N 分频杂散的最差情况幅度的新估算值,这样用户就可以评估不同的环路滤波器拓扑结构设计参数,以对这些杂散信号的效应进行管理。另外,设计工具的多种功能得到了增强,包括时域仿真器 (Time Domain Simulator) 对各种可用调制选项建模的功能,以及用户可从新设计向导 (New Design Wizard) 中选择多种选项以产生所需频率的功能。此外,新版本还提供了次级输出的输出页,以便在显示相位噪声时可以选择不同的配置选项,时间仿真引擎 (Time Simulation Engine) 也得到了进一步增强,可精确地模拟抗反冲脉冲效应。

若要下载 ADIsimPLL 3.3版,请访问 http://www.analog.com/adisimpll ;若要了解有关 ADI RF IC ( http://www.analog.com/zh/rf ) 及公司其他 RF 设计工具 ( http://www.analog.com/zh/rftools ) 的更多详情,请访问 http://www.analog.com/zh/rf 。

ADI RF IC 产品组合覆盖整个 RF 信号链 ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术(如 RFCMOS、GaAs 与 SiGe)的独特组合而推出的 RF IC 覆盖整个 RF 信号链路。从业界领先的高性能 RF 功能模块,到高度集成的 WiMAX 和短程、单芯片收发器解决方案。RF 功能模块包括 DDS 和 PLL 频率合成器;TruPwr(TM) RMS 功率检波器和对数放大器;X-Amp(R) VGA;功率放大器;LNA 以及其他 RF 放大器、混频器和直接变频调制器和解调器产品。这些产品可提供众多免费设计工具的支持,为 RF 系统的开发提供了极大方便。有关详情,请访问:http://www.analog.com/zh/RF ,或致电中国技术支持中心:400 6100 006。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

ADIsimPLL、TruPwr 和 X-Amp 为 Analog Devices, Inc.的商标。订阅 ADI 新闻资料:http://www.analog.com/en/homepage/news.xml
敬请前往 Twitter,了解关于 ADI 的最新信息:http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

刘姗 小姐
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭