ADI重拳推出低至不到2美元的Blackfin嵌入式处理器
400-MMAC / 200-MHz Blackfin® DSP的价格低至1.99美元,同时提供99美元评估板
ADI公司演示用于快速部署电机控制系统的高性能开发平台
--ADI公司与Boston Engineering合作,通过融合MatLab® Simulink®和Blackfin®处理器简化电机控制软件开发
ADI公司实验室电路协助工程师应对模拟、RF和混合信号系统的常见复杂设计挑战
--ADI公司Circuits from the Lab™实验室电路提供多种省时省力的资源,如测试数据、原理图、BOM、PCB (Gerber)布局文件和器件驱动等,旨在帮助工程师轻松快捷地实现系统集成。
IIC-CHINA 2011春季展落幕 ADI 创新技术倍受瞩目
----ADI工业自动化及医疗电子等领域众多创新技术于展会现场大放异彩
ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统
--ADI公司首款高精度ECG AFE包括起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,适合电池和线路供电的ECG应用
ADI 将携业界领先产品技术亮相IIC-CHINA 2011
----高性能数据转换和信号处理解决方案为众多应用领域提供持续创新原动力
ADI公司推出低功耗HDMI接收器可增强影音系统性能
--利用ADI公司的ADV7611和ADV7612接收器,高清设计人员能够为需要小尺寸和3D支持的娱乐应用提供高端影音功能组合
ADI斩获四项2010年度EDN China创新奖展现在模拟信号和数字信号处理领域的突出成就
ADI 公司最新推出 SHARC DSP 产品组合在高性能、低功耗浮点处理精度方面实现飞跃
-- 新款 SHARC 处理器比同类竞争产品性能提高33%,片上内存扩大250%且功耗降低20%
ADI 公司为复杂图像和视频处理应用开发人员提供免费图像处理软件模块
-- 充分优化的软件库可向开发人员提供视频分析构建模块,从而加快复杂视频设计的速度
ADI 公司表彰在符合其严格制造标准方面整体表现卓越的战略供应商
-- 13家公司获得 ADI 公司2009年度杰出供应商奖,这些公司在适应市场需求波动和一贯保持较短的交货周期等方面表现堪称世界一流。
Silentium 公司将基于Blackfin 处理器的有源噪声消除技术推广到各种应用
-- 强大的 Blackfin 处理器可在整个可闻频谱范围内实现高达10dB (A) 的宽带噪声抑制性能
DSP处理器培训与认证(深圳:2009年7月15日 - 7月16日)
ADI Blackfin推出适合三汇(Synway)企业VoIP电话和呼叫中心解决方案
ADI BLACKFIN处理器助力ADESCOM公司有线电话管理网关系统设计
基于Blackfin处理器的CTMG提供在因特网与有线网络上的端到端VoIP系统
ADI推出新型数字视频参考设计,推动‘智能摄像头’加速发展
Blackfin®运行uClinux™OS提供从基础安全监控到高级视频分析的宽范围功能选择
ADI联手INTELLIVISION视频分析软件在监控和机器视觉领域开拓更大应用空间
领先的智能视频分析和自动监控解决方案厂商提供本地Blackfin支持,实现更多智能摄像头节点
DSP处理器培训与认证(广州:2009年5月25日 - 5月26日)
ADI公司的BLACKFIN为西门子智能电表解决方案AMIS提供核心动力
基于Blackfin的智能电表可实现从用户到发电厂的能量消费情况的测量和信息传送,从而提升了整个电网节能和管理能力
ADI BLACKFIN®结合 FACTUM 的中间件可实现单芯片 DAB/DAB+/DMB 接收机解决方案
ADI BLACKFIN®结合FACTUM的中间件可实现单芯片DAB/DAB+/DMB接收机解决方案
ADI Blackfin®系列嵌入式处理器初级培训(深圳:2009年4月13日 - 4月14日)
JUNGO公司的USBWARE为ADI BLACKFIN®处理器提供完整的USB协议解决方案
FUJITSU TEN公司采用ADI公司SHARC DSP实现汽车音响系统的声学空间控制
ADI BLACKFIN增强了THINKSMART V1功能,提供智能视频安全和监控
微软.NET MICRO FRAMEWORK首次在ADI公司的BLACKFIN处理器上亮相
ADI中国大学创新设计竞赛颁奖仪式于11月5日在西安电子科技大学举行