| 基于Blackfin®和SHARC®处理器的奥迪A5车载音频子系统 | ![]() |
奥迪A5Coupé是个带有雕塑般车体和流线形特色的经典跑车,它和谐的车内线条和完全集成进仪表板中的精密仪器面板,与汽车的劲爆外形相得益彰。这要感谢ADI公司的 Blackfin®处理器和其他元件,广播系统前端和拥有仪表板外观的图形多媒体接口,正是借助这些才确保了车辆内部与它经典的外部完美表现和谐一体。
Blackfin的ADSP-BF539处理器提供了奥迪A5广播系统的多媒体接口,确切的名称应该是奥迪 交响乐/音乐会收音机,因为它能够为驾驶者与乘客播放出具有CD质量的音乐。可选的数字音频广播(DAB)特征由一片ADSP-BF532处理器支持,另一片ADSP-BF532处理器支持MP3兼容的6碟CD自动换片器。另外一片ADSP-BF532处理器支持奥迪A5的音乐接口,它集成了像苹果公司的iPod播放器那样的便携式媒体播放器,便于在仪表板上显示并且易于由方向盘控制。可选的Bang & Olufsen(B&O)环绕立体声扩音器,一个在家庭和汽车娱乐系统中的高保真音质标准,基于ADI公司的SHARC®处理器实现,使声音品质达到极致。
其他处理器也曾被列为考虑,但Blackfin是最理想的,因为它为在奥迪的汽车娱乐系统里处理音频解码、DAB和控制多媒体接口提供了高性能、可扩展性和连接性。它同样提供支持快速、低风险开发的软件框架。ADI作为高端音频系统领先者的声誉和其广泛的工业定制的第三方IP产品组均有助于影响客户的决定。
"奥迪将A5 Coupé作为迄今为止带来彻底的最具震撼力的先锋设计隆重上市,Blackfin功不可没。"
Blackfin处理器为汽车开发者提供了设计电子应用所需的性能和连通性,特别是那些需要现场升级的应用。软件的灵活性对汽车应用非常重要,因为媒体格式和通信标准一直在变化。而且,因为Blackfin组合了信号、控制处理和多媒体接口,所以它在汽车工业应用上是无与伦比的。
Blackfin家族集成了丰富的工业领先的系统外设,使得该处理器成为像奥迪这样下一代汽车应用所选择的平台。奥迪项目的开发者利用了Blackfin结构提供的所有外设的便利。
一个533MHz的Blackfin BF539处理器通过并行外设接口(PPI)控制奥迪的交响乐/音乐会广播的多媒体接口(MMI)。MMI通过一个艺术性的设计图形用户界面软件工具进行开发,该工具允许设计者完成MMI用户接口的原型设计,也可以轻易地进行附加的定制扩展。
一个533MHz的Blackfin BF539处理器通过并行外设接口(PPI)控制奥迪的交响乐/音乐会广播的多媒体接口(MMI)。MMI通过一个艺术性的设计图形用户界面软件工具进行开发,该工具允许设计者完成MMI用户接口的原型设计,也可以轻易地进行附加的定制扩展。
另外一片Blackfin BF532处理器用在CD唱机里—在其他奥迪车里也使用的一款产品,处理MP3解码/回放和音频处理。该Blackfin处理器同样连接到多媒体定向系统传输总线(MOST)— 一个在集成的汽车多媒体系统中广为人知的总线。Blackfin BF532运行MOST协议栈和协议,并通过Blackfin的串行总线连接。
还有一个Blackfin BF532支持奥迪音乐接口。在高达400 MHz的性能下,该处理器相对该应用表现了很强的性价比,而且事实上该处理器同时可以完成控制和信号处理,这意味着它既可以进行音频处理又能进行外设管理。奥迪的音乐接口允许用户通过音频系统和多功能方向盘控制立体声音频源,包括USB盘和iPod设备(从第四代起)。该接口同时可以在音频系统的屏幕上再现iPod的显示,包括声轨标题。
SHARC 21362处理器以其高性能、丰富的音频特性组合以及在音频市场上良好声誉被选中作为B&O环绕立体声放大器的基础被选中。该SHARC处理器执行优化音频的过滤算法,自适应汽车仓体回音,B&O放大器是奥迪A5 Coupé的可选配置
奥迪A5项目设计小组的所有开发人员都使用了ADI的VisualDSP++集成开发和调试环境(IDDE),该环境允许以单个接口完成对工程自始至终的高效管理。VisualDSP++的关键特性包括本地C/C++编译器,高级图形点画工具,统计分析,和VisualDSP++内核(VDK),允许代码以一个结构化的、规模化的方式执行。开发人员同样得到了ADI公司的在线和现场技术支持,充分利用了ADI工程师在解决复杂硬件和布线方面的经验和背景
奥迪将A5 Coupé作为迄今为止带来彻底的、最具震撼力的先锋设计之一上市,Blackfin功不可没。该汽车表现了丰富的特性,并提供对高保真音频系统的免提操作和在未来升级的能力,这是一个好的投资。
更多信息,请访问奥迪公司网站。