Ingeteam借助SHARC®实现提供给电网的风能的精确控制 |
Ingeteam公司借助其全新的Ingecon®CleanPower系列产品有望克服风能发电的突发性问题,Ingecon CleanPower系列提高了变速涡轮分配给电网的电能质量。Ingecon CleanPower是一个新的电气拓扑,它通过解决谐波失真、颤动和纹波等变速风力机常见问题来精确地控制提供给电网的电能。所有控制算法都由ADI公司的32位浮点SHARC®处理器执行。
Ingecon CleanPower系统的控制单元中的数字信号处理器用来实时执行控制算法,因此所选的DSP需要满足一系列要求。复杂的控制算法使得浮点处理器必不可少。速度对于必须在100微秒以内执行的实时处理运算而言是至关重要的。
另一个必备条件是充足的处理器内部存储器,原因包括以下几点。必须避免控制单元处于等待状态,因为等待状态会延迟处理。此外,内部存储器可以减少外部器件数,从而最大程度地减少电路板设计中的EMI问题。SHARC处理器允许开发工程师以极其灵活的方式将内存分隔成数据内存和程序内存,这样,以后即可在不改变硬件的情况下改变应用。
“Ingeteam公司在传统能源和可再生能源供应商方面的经验使我们对应用要求有着充分的了解。我们在以前的电力电子设备中使用SHARC已有十来年,因此我们确信SHARC的浮点性能可以满足我们新控制单元的要求,”位于西班牙Zamudio的Ingeteam公司的一位高级工程师表示。
除了在Ingecon CleanPower系列的控制单元中应用SHARC之外,Ingeteam公司还将其用于Ingedrive®转换器产品线的下一代控制单元中,该转换器系列是多种用于工业、航海和基础设施应用的中等功率和大功率交流和直流整流器。
欲获知详情,请访问Ingecom CleanPower网站。
浏览更多的客户案例...