ADI公司的嵌入式处理器和DSP产品组合由Blackfin、SHARC、SigmaDSP、TigerSHARC、ADSP-21xx及模拟微控制器组成,提供高速、多DSP信号处理、融合信号/控制处理、固定功能处理及微控制器应用等多种功能。
了解更多关于免费软件模块的信息
Blackfin 嵌入式处理器
16/32bit Blackfin嵌入式处理器为汇聚式应用提供了软件灵活性和可扩展性,支持多格式音频、语音和图像处理、多模基带和包处理、过程控制以及实时安全...
SHARC
SHARC 处理器占据浮点数字信号处理器(DSP)市场的主要份额,提供了通过杰出的I/O吞吐率补偿的优异的内核和存储器性能。以每美元319 MFLOPS 起价为...
TigerSHARC
TigerSHARC®处理器提供最高性能密度,适合多处理应用,提供超过每秒10亿次浮点运算的峰值性能...
ADSP-21xx
ADSP-21xx系列处理器是代码兼容且引脚兼容的数字信号处理器(DSP),性能最高可达160MHz,功耗最低为184 μA。ADSP-21XX系列非常适合...
模拟微控制器
精密模拟微控制器采用ARM7、Cortex M3或8051处理器,包括嵌入式闪存/SRAM、12到24位ADC(SAR或Σ-Δ架构)、12位电压和电流DAC、sub-1GHz RF集成、LIN收发器,采用1.8V至18V电源供电,工作温度可达125°C,还有更多其它特性。
SigmaDSP
SigmaDSP® 处理器是完全可编程的单芯片音频DSP,可以通过SigmaStudio图形开发工具轻松地进行配置,堪称汽车和便携式音频产品的理想之选...
访问SigmaDSP
TIFF is a lossless decoder which can be used as a contained for archiving. The implementation is highly optimized for Analog Devices ADSP-BF5xx Blackfin processors. This release will work on image cached from L3 memory. It is a self-contained software component that has been rigorously tested. It contains an intuitive C-callable API that is interruptible, maintains flexibility and provides
更多
用于SHARC的DTS Surround Sensation是一款DTS Inc.提供的音频后处理模块,旨在增强多声道环绕声源的立体声效果。它可以提供耳机和扬声器两种输出模式的处理算法。除了出色的向下混频功能外,该技术还能增强低音,并使电影原声中的对话变得更加清晰。
用于SHARC的DTS Surround Sensation经过高度优化,可运行于ADI公司的SHARC ADSP-214xx处理器系列。DTS Surround Sensation的API专门针对SHARC软件库设计,软件开发人员可将其用于C语言应用程序,系统集成人员可将其置于完整系统中。
更多
Dolby® Digital Plus,又称增强型AC-3 (E-AC-3),是一款高级环绕声音频编解码器,专为满足不断发展的媒体需求而设计,它将影院音效体验带到蓝光™、广播、网络、游戏以及手机娱乐中。Dolby Digital Plus基于杜比数字内核技术,还提供各种先进技术,包括新算法和频谱效率,以实现更出色的音质并节省带宽。同时采用可扩展架构,内容提供商可以针对各种媒体选择最佳数据速率,并且增强了声道能力——针对目前的媒体增加到7.1声道。
ADI公司的Dolby Digital Plus解码器产品经过高度优化,适合在ADI公司的SHARC系列处理器上运行。它是一种独立自足的软件模块,完全兼容Dolby规范,并经过严格测试,同时支持高达7.1声道,内置一个标准C程序可调用的“推入”API,还增加了少量“包装器”代码,通过“拉出”技术增加了灵活性。该代码不依赖处理器外设或
更多
SRS TruVolume®是一款调整立体声音频信号幅度的自动音量控制后处理模块,可在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。该算法监视20个频段并对不同频段内的电平变化做出不同反应,以便产生自然的聆听体验,同时避免“汲取”和“呼吸”伪像。
ADI SRS TruVolume库支持32、44.1和48 kHz的采样速率以及从160至1008个样本的块大小。另外还可在三种可能的“逼人感”水平下对输入电平变化设置响应。
ADI公司依据SRS Labs要求,利用所有认证测试对SHARC上的SRS TruVolume®后处理器进行了全面测试。
更多