Jungos公司的USBware为Blackfin®处理器提供完整的USB协议解决方案 |
![]() |
USB连通性是从闪存驱动器到摄像机再到消费类电子产品(如iPod)等当今设备的必备特性。USB提供可扩展、可热插拔的即插即用串行接口,可以确保实现与存储设备、键盘、打印机、扫描仪及数码相机等外设的标准及低成本连接。台式电脑操作环境将USB连通性作为标准特性提供。
嵌入式设计人员面临的一个挑战是要集成灵活、快速并符合工业标准的连接,同时保持较低的开发成本,以及最短的上市时间。Jungo软件技术公司的USBware是一款连通性软件解决方案,可为ADI公司Blackfin处理器的开发人员提供完整、高质量的小型嵌入式USB软件协议栈,使设备制造商能够轻松的在其设计中集成标准的USB连接。
Jungo公司的USB协议栈与工具是对Blackfin处理器上集成的USB硬件的补充,它内建高质量USB 1.1/2.0连接,可以加速设备开发。这项技术使得基于USB的设备可以在基于Blackfin的设备与PC主机或任何支持USB的消费类电子设备(如PMP、MP3播放器及照相机)之间传输音频与视频文件和数据。
Jungo公司的全套集成的USBware产品为Blackfin处理器提供主机驱动程序堆栈及设备驱动程序堆栈。驱动程序可在VDK或uC/OSII等操作系统上运行,也可以在没有操作系统的情况下运行,为编程人员提供各种类和函数。这款产品的通用性能够帮助开发人员满足迅速增加功能的期望,以及消费类与工业设备不断增加的连通性需求。
目前,各种高性能连接应用都选择Blackfin处理器作为嵌入式主机,在这些应用中,USB连通性是一项重要的产品需求。Blackfin处理器的应用遍及消费类电子产品、工业、汽车以及医疗领域。对设计人员来说,在Blackfin处理器上运行的Jungo USBware软件是安全且久经验证的解决方案,可用于GPS导航、监控摄像机及汽车音响等各种产品。其可扩展的模块化架构可以在无需大规模修改软件的情况下进行功能升级。
不断扩展的USB连接世界
USB市场正在不断扩展,这项技术目前已普遍应用于各种设备及行业中。据Instat公司统计,2007年全球使用USB的设备的出货量超过了26亿部。具有USB连通性的设备数量惊人,其原因也不难理解。USB可以提供快速串行传输速率以及即插即用特性,已被事实证明是的可靠标准,并成为设备之间传输信息的可扩展手段。就在不久之前,人们还无法想像如何能将完整的视频下载到手持设备上。而在目前的PDA、机顶盒以及运行各种功能的其它外设(如扫描仪、操纵杆、调制解调器、视频会议摄像头等)中,采用USB的连接方案已经不足为奇。利用在Blackfin上运行的Jungo USBware,设计人员可以轻松满足市场上各种新型USB连通性设备的需求。
浏览更多的客户案例...