音频与视频编解码器、编码器、解码器、后处理编码器及其它模块可以加快开发速度,并有助于对处理器进行评估。软件和硬件要求详见软件模块产品页面及其附带文档。
| 软件 | 类型 | 版本 | 发布日期 | 描述 | 供货 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自适应抖动缓冲器 | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | 通过ATM和互联网等异步分组交换网传送语音,诸如此类的实时数据传输近几年越来越普及,主要是由于采用...了解更多 | 下载产品代码 |
| 异步采样速率转换器(ASRC) | 音频后解码器 | 2.1.1 | 2012年7月 | ASRC是一款通用型软件模块,适合专业音频和消费类音频之间的转换应用。它也是汽车电子应用的基本配置模块,需要处理不同采样速率的...数据流,了解更多 | 下载产品代码 |
| 音频混频器 | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | 该音频混频器经过设计和优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。它是一个独立的软件模块,可直接运用于网络电话应用...了解更多 | 下载产品代码 |
| 位流检测器(S/PDIF专用) | 音频预处理器 | 1.0.0 | 2009年1月 | 位流检测器(S/PDIF专用)库用于区分S/PDIF结构音频位流。S/PDIF是数字音频接口,可以封装组合编码或...了解更多 | 下载产品代码 |
| 位图图像文件(BMP)解码器 | 图像解码器 | 1.0.0 | 2011年5月 | BMP是Windows系统中常用的文件格式,用于处理图形文件。它既可以使用未压缩的数据格式,也可以使用RLE编码器数据。这种实现方法针对ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行了高度优化...了解更多 | 下载产品代码 |
| Blackfin二维图形库(BF2DGL-OCV) | 图形引擎 | 1.0.0 | 2010年8月 | Blackfin二维图形库(BF2DGL-OCV)是一种图元集,可帮助ADI-Blackfin处理器用户解决图形渲染问题。这些图元经过优化,适合在...了解更多 | 下载产品代码 |
| Blackfin二维图形库(BF2DGL-OGL) | 图形引擎 | 3.3.0 | 2013年1月 | Blackfin二维图形库(BF2DGL-OGL)是一种图元集,可帮助Blackfin处理器用户解决图形渲染问题...了解更多 | 下载产品代码 |
| Blackfin视频内容分析工具箱(VCAT) | 视频/图像后处理器 | 1.1.0 | 2009年11月 | 适用于ADI公司Blackfin处理器的视频内容分析工具箱(VCAT)库是一种视频分析工具的实现方案,在视频监控中用于入侵检测、遗留/移动物品检测等事件检测。该工具现在支持在通过静止摄像头捕捉的视频中进行前景物体/团块检测。C语言可调用的API使用灵活...了解更多 | 下载产品代码 |
| Blackfin图像处理工具箱 | 图像/视频处理图元 | 2.3.0 | 2013年1月 | Blackfin图像处理工具箱包含一整套图像处理基元,旨在加快利用Blackfin的复杂图像或视频处理解决方案的开发...了解更多 | 下载产品代码 |
| Blackfin视频占位传感器 | 视频传感器 | 3.0.0 | 2013年2月 | 视频占位传感器设计用于通过视觉传感器检测室外空间(如停车场)中人员或车辆的占用或存在情况。检测结果用于实现灯光智能开关和照明控制,从而实现节能。该产品会对室外停车场等室外空间进行占用检测。当车辆和/或人员进入...了解更多 | 下载产品代码 |
| Blackfin视觉分析工具箱(VAT) | 驾驶员辅助 | 2.3.0 | 2012年9月 | Blackfin视觉分析工具箱(VAT)是针对基于视觉应用系统集成器的一个软件工具箱。VAT是一套软件模块,它利用ADI Blackfin图像处理工具箱中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如边沿检测、形状检测和分级等。这是处于比满量程应用低...了解更多 | 下载产品代码 |
| Dolby® Digital (AC-3) 5.1解码器 | 音频解码器与后解码器 | 2.1.0 | 2008年8月 | ADI针对Blakfin处理器的Dolby® Digital (AC-3) 5.1解码器库是Dolby Digital消费电子解码器的实施方案,符合高级电视...了解更多 | 下载评估代码 |
| Dolby Digital (AC-3)消费电子编码器 | 音频编码器 | 2.1.0 | 2008年9月 | ADI针对Blackfin处理器的Dolby®消费电子编码器库是Dolby Digital消费电子编码器(DDCE)的实施方案,符合...了解更多 | 下载评估代码 |
| Dolby Digital EX解码器 | 音频解码器 | 1.0.0 | 2008年11月 | Dolby® Digital EX是Dolby Digital解码算法的扩展,在5.1声道播放的基础上增加了一个中心后置声道,将环绕声体验扩展至6.1声道..了解更多 | 下载评估代码 |
| Dolby耳机v2 | 音频解码器与后解码器 | 2.2.0 | 2008年7月 | Dolby耳机(简称DHP)是Dolby实验室的一项专利算法,旨在通过耳机创建逼真的5.1环绕声音效...了解更多 | 下载评估代码 |
| Dolby Pro Logic IIx | 音频解码器与后解码器 | 3.1.0 | 2008年8月 | Dolby® Pro Logic IIx是Dolby实验室的一项专利算法,旨在将立体声或5.1音频扩展...了解更多 | 下载评估代码 |
| Dolby虚拟扬声器(DVS) | 音频解码器与后解码器 | 2.2.0 | 2008年9月 | Dolby虚拟扬声器(简称DVS)是Dolby实验室的一项专利算法,旨在通过两个声道输出创建逼真的5.1环绕声音效...了解更多 | 下载评估代码 |
| DTS® 5.1解码器 | 音频解码器与后解码器 | 2.4.0 | 2008年11月 | 由数字影院系统发展而来的DTS技术,原先旨在提供如影院般的高保真、全带宽及多通道的环绕声音效体验...了解更多 | 申请评估代码 |
| DTS Neo:6 | 音频解码器与后解码器 | 2.3.0 | 2010年2月 | Neo:6是一项DTS专有算法,旨在从双声道源提供更丰富、更自然的多声道音效。该模块适合...了解更多 | 申请评估代码 |
| 双音多频(DTMF)解码器 | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | 双音多频(DTMF)信号是电信系统中的一个标准。DTMF解码器通常用于在电话系统中检测输入信号的DTMF音,并将其转换...了解更多 | 下载产品代码 |
| 双音多频(DTMF)发生器 | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | 双音多频(DTMF)发生器经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。它是一个独立的软件模块...了解更多 | 下载产品代码 |
| 增强型视频后处理(eVPP) | 视频后处理器 | 1.1.3 | 2008年7月 | 增强视频后处理器能够放大和缩小不同输入和输出大小的图像。输入和输出大小受L3内存限制...了解更多 | 下载产品代码 |
| G.711附录I 带PLC的语音编解码器 | 语音编解码器 | 1.0.2 | 2009年4月 | “G.711附录I 带PLC的语音编解码器”软件库提供ITU-T G.711语音编解码器和G.711附录I丢包补偿组合...了解更多 | 下载产品代码 |
| G.729AB语音编解码器 | 语音编解码器 | 3.0.0 | 2009年5月 | ITU-T推荐G.729描述了一种基于共轭结构代数码激励线性预测(CS-ACELP)的语音压缩算法。附录A描述了简化版本...了解更多 | 下载产品代码 |
| 图形交换格式(GIF)解码器 | 图像解码器 | 1.0.0 | 2011年7月 | GIF是Windows系统中常用的文件格式,用于处理图形文件。它使用LZW压缩格式。该模块的数据运动可以配置为高速缓存模式或通过MDMA。它是一种经过严格测试、独立自足的软件组件,含有一个直观易用、可中断的C程序可调用API,非常灵活,可实现无缝系统集成...了解更多 | 下载产品代码 |
| H.264 BP解码器 | 视频/图像解码器 | 4.0.0 | 2012年6月 | H.264 BP解码器库是个软件组件,可解码H.264基准配置视频位流,符合...了解更多 | 下载产品代码 |
| H.264 BP编码器 | 视频编码器 | 2.2.0 | 2008年11月 | 这种H.264基准配置编码器实现方法经过高度优化,适合在ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器上运行。它是一种经过严格测试的独立软件组件...了解更多 | 下载产品代码 |
| JPEG解码器 | 图像解码器 | 4.1.0 | 2012年5月 | 该嵌入式软件模块提供JPEG静止图像压缩,符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准。JPEG算法基于离散余弦变换(DCT)进行压缩和解压缩(编码/解码),支持JFIF和Adobe®文件格式。该软件已经过许多商业平台和开放源代码用户/应用的严格互通性测试...了解更多 | 下载产品代码 |
| JPEG编码器 | 图像编码器 | 4.1.0 | 2012年5月 | 该嵌入式软件模块在保持高图像质量的同时,能够提供高达20:1的JPEG压缩比。JPEG压缩算法基于离散余弦变换(DCT),支持JFIF和Adobe®文件格式,符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准。该软件已经过许多商业平台和……的严格互通性测试...了解更多 | 下载产品代码 |
| MP3解码器 | 音频解码器与后解码器 | 3.1.1 | 2010年2月 | MP3解码器(包括第1层和第2层支持)是一款颇受欢迎的‘有损’解码器,用于在保证忠于未压缩版本音频的高质量的同时,大幅减小音频文件大小...了解更多 | 下载产品代码 |
| MP3编码器 | 音频编码器 | 1.3.0 | 2011年7月 | MP3是一项广泛使用的压缩技术,以远低于原始CD数据速率的比特率提供CD音质的音频。ADI公司的MP3编码器是一款高...了解更多 | 下载产品代码 |
| MPEG-2视频解码器 | 视频解码器 | 3.1.0 | 2009年9月 | ADI针对Blacfin处理器的MPEG-2 视频解码器库是MPEG-2视频解码器的软件实施方案,符合国际标准ISO/IEC 13818-2:2000(E)、信息技术 - 移动图像和相关音频信息的通用编码:视频,第二版2000-12-15。ADI的MPEG-2视频解码器经过高度优化,适合在ADI的……上运行...了解更多 | 下载产品代码 |
| MPEG-2视频编码器 | 视频编码器 | 3.0.0 | 2010年5月 | 这种MPEG-2视频编码器实现方法经过高度优化,适合在ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器上运行。它是个独立自足的模块,完全符合ISO/13818-2信息技术标准 – 运动图像及相关音频信息的通用编码:视频、第二版2000-12-15规范。编码采用...了解更多 | 下载产品代码 |
| MPEG-4 AAC-BSAC解码器 | 音频解码器与后解码器 | 1.3 | 2008年5月 | 比特分片算术编码(BSAC)将量化的频谱分层,然后对每层进行算术编码。BSAC可用于在编码或解码过程中对音频编码进行比特率调节...了解更多 | 申请评估代码 |
| MPEG-4 AAC-LC解码器 | 音频解码器 | 5.0.0 | 2008年10月 | 这个适用于SHARC处理器的解码器库是MPEG-4 AAC-LC(低复杂度高级音频编码)解码器的实施方案,符合……定义的标准...了解更多 | 下载评估代码 |
| MPEG-4 HE-AAC v2解码器(带DAB和DRM支持) | 音频解码器与后解码器 | 6.1.0 | 2012年9月 | MPEG-4 HE-AAC v2解码器(带DAB和DRM支持)是高级音频编码(AAC)、频段复制(SBR)与参量立体声(PS)的组合,已成为MPEG-4(HE AAC v2)中的High-Efficiency v2方案标准。MPEG-4 HE-AAC v2(带DAB和DRM支持)向后兼容AAC-LC。该版本的HE-ACC v2解码器采用PS工具的标准基线版本...了解更多 | 下载评估代码 |
| MPEG-4 HE-AAC v2编码器 | 音频编码器 | 1.0.1 | 2008年8月 | MPEG-4 HE-AAC v2是高级音频编码(AAC)、频段复制(SBR)与参量立体声(PS)的组合,已成为……High-Efficiency v2方案标准...了解更多 | 下载评估代码 |
| MPEG-4 SP/ASP解码器 | 视频解码器 | 3.4.0 | 2009年10月 | ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化,第三版 2004-06-01。 | 下载产品代码 |
| MPEG4 SP/ASP编码器 | 视频编码器 | 4.2.0 | 2013年1月 | 这种MPEG-4编码器实现方法经过高度优化,适合在ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器上运行。它是一个独立的软件模块...了解更多 | 下载产品代码 |
| 多频段图形均衡器 | 音频后解码器 | 2.0.0 | 2009年1月 | 多频段图形均衡器允许采用一组带通滤波器对立体声音频信号进行滤波...了解更多 | 下载产品代码 |
| 多媒体格式处理库 | AV格式解析器 | 1.4.0 | 2010年3月 | 多媒体格式处理库是一个软件模块,用于进行音频视频解析/复用多媒体内容。这是任何多媒体中心应用必不可少的一部分。该模块要求识别数据流类型,并确定需要实例化处理数据流的编解码器。目前,多媒体格式处理库提供以下...了解更多 | 下载产品代码 |
| Ogg Vorbis解码器 | 音频解码器 | 1.0.0 | 2008年11月 | Ogg Vorbis是一款开放源代码社区支持的资源共享、通用有损音频压缩编解码器...了解更多 | 下载代码 |
| 便携式网络图形(PNG)格式解码器 | 图像解码器 | 1.0.0 | 2011年8月 | PNG解码器是用于Web浏览器中的无损解码器。它使用与zlib中相同的改良版LZ77压缩。这种PNG解码器实现方法经过高度优化,适合在ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器上运行。该模块的数据运动可以配置为高速缓存模式或通过MDMA。它是一种经过严格测试的独立软件组件...了解更多 | 下载产品代码 |
| RTP/RTCP | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | RTP/RTCP堆栈广泛用作实时网络服务中的数据传输协议,如互联网语音传输协议(VoIP)应用...了解更多 | 下载产品代码 |
| 信号音检测器(调制解调器/传真通过) | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | 信号音检测器(调制解调器/传真通过)在VoIP系统中用来检测各种电话音,例如拨号音、忙音、呼叫等待音、振铃音、CPE警示信号(CAS)、传真调制解调器...了解更多 | 下载产品代码 |
| 信号音产生器 | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | ADI公司的信号音产生器经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。这是一种独立自足的软件模块,设计为兼容E.180/Q.35 ITU...了解更多 | 下载产品代码 |
| 空间变换和镜头失真校正 | 图像/视频处理 | 2.0.0 | 2013年1月 | STLDC内置一套图像空间变换功能以及相机镜头失真校准校正模块。它使用...了解更多 | 下载产品代码 |
| 标签图像文件格式(TIFF)解码器 | 图像解码器 | 1.0.0 | 2011年10月 | TIFF是一种无损解码器,可用于图像存档。这种实现方法针对ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行了高度优化。该产品能够处理缓存自L3存储器的图像。它是一种经过严格测试、独立自足的软件组件,含有一个直观易用、可中断的C程序可调用API,非常灵活...了解更多 | 下载产品代码 |
| WAV PCM工具 | 音频解码器与后解码器 | 1.1.0 | 2010年8月 | 这个适用于Blackfin和SHARC处理器的工具库是支持处理WAV文件和文件中存储的PCM数据的实施方案。 | 下载产品代码 |
| Windows Media Audio (WMA9)标准解码器 | 音频解码器 | 6.0.0 | 2012年11月 | Windows Media Audio (WMA9)标准解码器是Microsoft一款专利音频压缩格式,支持单音道和立体声,采样速率最高为48kHz...了解更多 | 申请评估代码 |
| Windows Media Audio (WMA9)标准编码器 | 音频编码器 | 1.2.1.1 | 2008年11月 | Windows Media Audio第9版 (WMA9) 是Microsoft一种专有高质量音频压缩标准。ADI公司的WMA9编码器产品支持所有WMA9第9版编码器规定的高比特率,与Microsoft的WMA标准保持一致...了解更多 | 申请评估代码 |
| Windows Media Audio Professional (WMA10 Pro)解码器 | 音频解码器 | 1.1.0 | 2011年6月 | Windows Media Audio professional (WMA10 Pro)解码器是Windows Media Audio (WMA)标准解码器的增强版。它使用子频段/变换编码、量化和可变长度编码的波形编码概念来实现压缩。为在低比特率下满足较高质量要求,WMA10 Pro采用了多通道变换、LBR等额外工具...了解更多 | 申请评估代码 |
| Windows Media Video (WMV9)标准解码器 | 视频解码器 | 3.0.0 | 2008年11月 | Windows Media Video (WMV)是Microsoft Corporation开发的一系列视频编解码器技术的通用名称。WMV第9版编解码器(WMV9)...正式认证…..了解更多 | 申请评估代码 |