三菱电机汽车数字处理中心DIATONE DA-PX1采用SHARC®处理器


DIATONE DA-PX1数字处理中心利用SHARC的高性能处理能力和高精度特性实现出色的音频质量

ADI公司SHARC 处理器 被音频工程师誉为高端音频应用的数字信号处理“金标准”,进而也成为三菱电机汽车数字处理中心Diatone DA-PX1的必然选择。通过SHARC处理平台实现的性能和精度,使三菱电机的工程团队能够实施专门算法,以便利用SHARC的速度和存储器架构来确保最佳音频保真度。

第三代SHARC处理器采用增强型SIMD架构,内核性能达到333 MHz/2 GFLOPS,能够为 三菱电机 提供强大的原始运算能力,以满足DA-PX1的严苛MIPS要求。大型集成存储器阵列、零开销DMA通道、集成音频外设,以及通过串行端口(SPORT)和SPI兼容端口路由的灵活、用户可定义信号路径,为DA-PX1设计团队提供了一个集出色的内核和存储器性能、强大的I/O吞吐能力与稳定的连接选项于一身的DSP平台。

首屈一指的系统功能
利用三菱电机专为DA-PX1开发的位扩展算法,SHARC高精度数字信号处理通过16至24位微分辨率降低量化噪声,从而获得惊人的声音清晰度。另外,SHARC的浮点结构使三菱电机能够实施可调有限脉冲响应(FIR)图形均衡器,确保全频率精密数字滤波,并使累积误差最小,实现前所未有的高质量音频。

DA-PX1的创新特性之一是采用多路时间对准技术。当使用双通道功率放大器时,DA-PX1利用针对片上SHARC处理器的专用编程算法,动态调整到达各扬声器的信号传输时间,而不干扰多路(最多4路)扬声器的响应,从而确保对车内声波动态特性实施端到端控制。

SHARC对DA-PX1实时收集器技术的实现起着重要推动作用,该技术有助于维持系统石英时钟的精度,并通过异步数字传输补偿数字传输波动(“抖动”),从而获得与同步数字传输一致的出色声音清晰度。SHARC可用作数字信号处理时钟和音频主时钟,因而不存在传统“双时钟”设计结构所固有的干扰问题,这使得三菱电机能够进一步优化整体声音质量。

优化合理的设计与开发

SHARC的集成音频外设和配置灵活性为三菱电机提供了一个功能丰富的平台,有助于降低系统复杂度,同时节约物料(BOM)成本。DA-PX1设计团队还利用ADI公司的CROSSCORE软硬件开发工具,简化产品开发流程、缩短上市时间。ADI公司的EZ-Kit Lite评估平台帮助三菱电机评估SHARC能力,并快速完成原型设计,而VisualDSP++®软件开发环境则帮助其简化设计并缩短开发周期。

DIATONE DA-PX1数字处理中心是新一代音频设计的骄人杰作,凸显SHARC赋予高端音频应用的强大功能。三菱电机的音频工程师团队借助SHARC的浮点处理性能和创新结构,充分发挥DIATONE产品线的潜能与价值,即便是最挑剔的音响发烧友也会由衷信服其非凡的音质。

Macnica Tecstar Company是向三菱电机提供产品和技术支持的ADI公司授权代理商。

阅读更多类似客户案例研究...

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭