中国,北京 (2010年09月01日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP8870白光LED电荷泵背光驱动器,它能使电池供电手持式设备的功耗降低多达45%,而且不影响显示质量。ADP8870集三项关键功能于一体:可编程背光LED电荷泵驱动器;用于自动控制LED亮度的光电晶体管输入;以及用于管理输出电流比例的PWM(脉宽调制)输入。因此,它能根据环境照明强度和显示图像的白光成分自动改变电流强度,从而大幅降低功耗。ADP8870能自动执行该功能,无需利用处理器来监控光电晶体管,因而能进一步降低电源要求并简化便携式背光设计。
ADI公司电源管理产品部产品线总监Dan Swan表示:“在网络浏览和处理电子邮件等常见操作中,LED背光的功耗约占便携式电子产品功耗的75%。ADP8870运用环境光检测和内容自适应背光控制技术来优化主/辅显示器和QWERTY键盘的照明,从而延长电池使用时间。”
ADP8870最多能控制7只LED,这些LED既可以成组用于背光控制,也可以各自独立用于键盘照明、指示灯照明或趣味灯饰1。每只LED的渐变均可编程,以便设计人员定制渐亮、渐暗、衰减和关闭时间。
| 产品 | 样片 | 供货 | 温度范围 | 10万片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP8870 | 现在 | 现在 | −40°C至+125°C | $0.55/片 | 20引脚WLCSP |
| ADP8870 | 现在 | 现在 | −40°C至+125°C | $0.58/片 | 20引脚LFCSP |
更多信息请访问:http://www.analog.com/zh/pr/adp8870。有关ADI公司集成式多功能电源系列的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/display-and-lighting。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com
ADI公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、瞬态性能及可靠性等信号链路设计需求,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速地解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解ADI公司电源管理解决方案的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/power?ref=PR_9-10-10。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
1) 趣味灯饰:除白光LED外,也可以运用RGB(红绿蓝)LED改善手机的美观效果。通过精确控制三种颜色的比重并予以混合,RGB LED可以营造出大量不同的色彩。当有来电或短信时,可以按照用户定义的群组(如好友、家人或同事等),通过不同颜色来显示来电者的身份。趣味灯饰效果可以与铃声曲调或MP3音乐的节拍同步。当用户身处嘈杂的环境时,这一功能也非常有用。
订阅ADI新闻资料。刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com