ADI發表業界最小的隔離式DC/DC轉換器

新型隔離式DC/DC轉換器採用ADI的isoPower®電力隔離技術,能夠比同級解決方案縮減75%的電路板空間。

中国,北京 (2012年11月22日) - 全球信號處理應用高性能半導體領導廠商,同時也是數位隔離器技術先驅Analog Devices (ADI)美商亞德諾公司,今天發表業界最小的隔離式DC/DC轉換器。ADuM 5010、ADuM 6010、ADuM 521x、以及ADuM 621x使用ADI專利的isoPower®隔離式DC/DC轉換器技術以提供150 mW的輸出功率,而所需要的電路板空間也比同級以模組為基礎的解決方案更小。ADuM 521x以及ADuM 621x也整合了ADI屢屢獲獎的iCoupler®資料隔離技術的兩組通道,能夠比以光耦合器為基礎的替代方案縮小75%的電路板空間。這些轉換器擴展了ADI的隔離式電力產品線,能夠為設計廠商提供一個精巧、易於執行、具有成本效益的方案,以便同時符合隔離電力與資料的需求。其尺寸與輸出功率的組合也能夠因應工程師在設計控制系統、量測設備、電源供應器、馬達驅動、以及其它工業與儀器應用時所必須考量的空間與電力限制。

Analog Devices Introduces Industry’s Smallest Isolated DC-to-DC Converters

“這款新型isoPower DC/DC轉換器產品線在功率與尺寸之間提供了卓越的平衡性,能夠讓客戶們以更小的外型尺寸容納更多的功能以及效率,並同時維持最少的系統成本。”,ADI iCoupler數位隔離器產品產品線經理David Krakauer表示,”ADI的合作方案、設計支援以及系統級知識可以協助我們的客戶取得我們電力隔離技術中的完整優勢。”

所有新款DC/DC轉換器都提供穩壓隔離電力,可以在3.15 V與5.25 V之間調整。ADuM 5010與ADuM 521x已經通過2.5 kV rms(1分鐘)隔離的認證,而ADuM 6010與ADuM 621x則已經通過3.75 kV rms(1分鐘)隔離的認證,同時也通過了VDE 0884-10之加強型絕緣的進一步認證。透過採用ADI的iCoupler數位隔離器技術,ADuM 521x以及ADuM 621x都將因不再需要使用光耦合器得以減少元件數量與簡化和改善設計的速度、可靠度和效率。這些產品的四通道版本也即將上市,它們所採用的是ADI更小尺寸、更低成本的isoPower技術。

隔離式DC/DC轉換器縮短系統的開發時間

ADI將其轉換器模組預先通過認證,藉以協助設計廠商縮短系統的開發時間,而不會像多重元件的分離式DC/DC轉換器一樣,需要讓設計廠商去對十多個或是數十個元件進行耗時又耗成本的個別認證程序。此外,ADI的隔離式DC/DC轉換器模組除了兩組旁路電容器之外不需要再另外增加元件,此將能夠減少設計的複雜度與縮短上市的時間。

ADuM 5010 /ADuM 6010以及ADuM 521x /ADuM 621x隔離式DC/DC轉換器的主要特點

  • 小巧的封裝:具有5 mm爬電距離的20隻接腳SSOP。
  • 穩壓的3.15 V或是5.25 V輸出。
  • 高達150 mW的輸出功率。
  • 高速度:100 Mbps。
  • 高溫作業:105 ˚C。
  • 高共模暫態抗干擾能力:> 25 kV /µs。

供應時程以及價格

目錄分銷商 Digi-Key 公司Premier Farnell plc 正在準備晶片與評估用電路板的庫存。

產品 樣品提供 2通道 iCoupler
數位隔離核心
1000顆量計的單價 封裝方式
ADuM5010 開始供貨 - $1.54 美元 20隻接腳SSOP
ADuM6010 開始供貨 - $2.24 美元 20隻接腳SSOP
ADuM5210 開始供貨 $2.32 美元 20隻接腳SSOP
ADuM5211 開始供貨 $2.32 美元 20隻接腳SSOP
ADuM5211 開始供貨 $2.32 美元 20隻接腳SSOP
ADuM5212 開始供貨 $3.32 美元 20隻接腳SSOP
ADuM6210 開始供貨 $3.36 美元 20隻接腳SSOP
ADuM6211 開始供貨 $3.36 美元 20隻接腳SSOP
ADuM6212 開始供貨 $3.36 美元 20隻接腳SSOP
EVAL-ADUM5010EBZ 評估用電路板 開始供貨 $59.00 美元/組 -
EVAL-ADUM5210EBZ 2通道評估用電路板 開始供貨 $69.00 美元/組 -

瞭解更多產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:0800 055 085, 或發送郵件至 cic.asia@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 www.analog.com。更多ADI產品及應用視頻,請造訪:http://videos.analog.com/category/chinese/

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。

欲訂閱ADI新聞資料,請造訪:http://www.analog.com/zh/news

欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭