中国,北京 (2012年05月03日) - Analog Devices, Inc.(ADI)美商亞德諾公司今天發表一系列的電壓參考器,以無可匹敵的價格提供業界最佳雜訊性能、初始輸出電壓精確度、低溫度係數(TC)、以及卓越的長時期穩定度等組合。新的ADR 45xx系列電壓參考器非常適用於資料蒐集系統、儀器、製程控制與汽車電池監測當中的高解析度資料轉換器以及精密應用。
ADR 45xx系列的電壓參考器具有0.5 ppm的低頻率雜訊、相對於- 40 °C 至 + 125°C完整溫度範圍的2 ppm /°C最大溫度係數、以及只有25 ppm /1khr的一般長期漂移,這些隨著時間與溫度變化提供高準確度的特點,對許多精密的應用而言至關重要。該元件性能達到950 µA最大靜態電流,單價為3.45美元,因此很適合使用於可攜式與預算敏感的設計當中。另外也提供2.54美元、具有5 ppm /°C 溫度係數的A等級版本。
| 產品 | 輸出電壓(V) | 樣品提供與正式量產 | 以1,000顆量計的單價 B等級 (2 ppm /°C的TC) |
以1,000顆量計的單價 A等級 (5 ppm /°C的TC) |
封裝方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR4520 | 2.048 | 開始供貨 | $ 3.45美元 | $ 2.45美元 | SOIC-8 |
| ADR4525 | 2.500 | 開始供貨 | $ 3.45美元 | $ 2.45美元 | SOIC-8 |
| ADR4530 | 3.000 | 開始供貨 | $ 3.45美元 | $ 2.45美元 | SOIC-8 |
| ADR4533 | 3.300 | 開始供貨 | $ 3.45美元 | $ 2.45美元 | SOIC-8 |
| ADR4540 | 4.096 | 開始供貨 | $ 3.45美元 | $ 2.45美元 | SOIC-8 |
| ADR4550 | 5.000 | 開始供貨 | $ 3.45美元 | $ 2.45美元 | SOIC-8 |
ADR 45xx系列電壓參考器很適合與許多ADI的低功率、精密A/D轉換器如AD 7685、AD 7982 與 AD 7988-1/-5,以及 D/A 轉換器包括AD 5780 與 AD 5764等元件共同搭配運作。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
ADI 在 Twitter:http://www.twitter.com/ADI_News。
訂閱ADI類比對話、ADI技術月刊,請造訪: http://www.analog.com/library/analogDialogue/
位於台北的台灣亞德諾半導體股份有限公司是 ADI 公司在台灣的的主要業務單位。
欲知詳情,請聯繫:
謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com