ADI擴展領先業界的閃光LED驅動器產品線

新的閃光LED提供了適用於次世代智慧型手機的最佳效率。
ADP1660

中国,北京 (2012年11月20日) - 全球信號處理應用高性能半導體領導廠商Analog Devices, Inc. (ADI)美商亞德諾公司,今天發表兩款閃光LED驅動器。ADP 1660為雙通道750 mA(總共為1500 mA)閃光LED驅動器,採用2.0 mm × 1.6 mm的12 ball WLCSP封裝。ADP 1649則為單通道1000 mA LED驅動器,採用2.0 mm × 1.5 mm的12 ball WLCSP封裝。此兩款元件都具備了同級產品中最佳的效率,能夠延長智慧型手機與平板電腦中電池的使用時間,以及在執行閃光燈與連續亮燈功能時限制電池的負載。

“在閃光或是連續亮燈模式下使電池中被汲取的電流最小化,對於現今的智慧型電話應用裝置而言是極為重要的,因為新的功能以及更高的資料速率正不斷的縮短電池的使用時間。”,ADI電源管理產品行銷經理Brian Wengreen表示,”ADP 1649以及ADP 1660不僅具有業界最低的Rds(on)功率FET以提高效率與減少輸入電流,同時還具有其它的特殊功能,例如像是能夠在低電量狀況下自動調整閃光電流的演算法則。”

更多有關於ADP 1649 /ADP 1660閃光LED驅動器的資訊

ADP 1649以及ADP 1660閃光LED驅動器整合了可編程的1.5 MHz或是3 MHz同步電感升壓轉換器,讓低成本的1 mm高、1 μH功率的電感器與0603尺寸的輸入與輸出電容器得以使用,進而縮小了電路板空間。這兩款元件都包含有用以提高彈性與安全控制的I²C通訊埠。該介面也實現了計時器、電流、與狀態位元回讀的可編程性。

這些元件也具有Tx遮罩功能,能夠在同時功率放大器(PA)傳送突發與閃光事件時降低電池過載的風險。遮罩功能可以用來在PA突發狀況下快速的降低閃光LED電流,藉以維持可以接受的電池負載狀態。

價格以及供應時程

產品 正式量產 以1000顆量計的單價 封裝方式
ADP1649ACBZ-R7 開始供貨 $ 0.90 美元 12-ball WLCSP
ADP1649-EVALZ 開始供貨 $100.00 美元/個 -
ADP1660ACBZ-R7 開始供貨 $0.99 美元 12-ball WLCSP
ADP1660- EVALZ 開始供貨 $100.00 美元/個 -

瞭解更多產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:0800 055 085, 或發送郵件至 cic.asia@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 www.analog.com。更多ADI產品及應用視頻,請造訪:http://videos.analog.com/category/chinese/

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。

欲訂閱ADI新聞資料,請造訪:http://www.analog.com/zh/news

欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭