中国,北京 (2012年04月13日) - ADI發表適用於高效率AC/DC(交流/直流轉換)與隔離式DC/DC電源供應系統的ADP 1046 數位電源控制器。ADP 1046是具有7組PWM(脈寬調變)邏輯輸出的彈性化控制器,能夠以I2C介面透過易於使用的圖形使用者介面輕易的加以編程。該元件可以用來控制與驅動大部分的電源供應器拓樸,其中包括能夠獲得高效率的諧振模式。ADP 1046與ADI曾經獲獎的ADP 1043A接腳相容,但是提供了先進的特點與更多的彈性,其中包括針對快速線路暫態響應的電壓前饋功能;用以改善迴路響應與降低輸出雜訊的專屬控制迴路組態設定;以及為了在整個負載範圍中加強效率的自適應停滯時間(dead-time)控制功能等。ADP 1046是針對使用於伺服器、儲存與網路應用裝置內的高效率AC/DC電源供應器,以及包括中間匯流排(intermediate bus)與無線電功率放大器應用裝置在內的隔離式DC/DC供電所設計。
ADP 1046電源控制器可以利用直覺式的圖形使用者介面輕易的加以編程,讓客戶可以設計耐用的系統並予以最佳化,而不需要以DSP(數位信號處理器)為基礎的裝置替代性方案所需的複雜編程。I2C介面使關鍵性參數資料可以回讀,並實現了對於作業與故障處理的廣泛編程能力。以ADI精密、高速A/D轉換器技術為基礎的ADP 1046適合使用於並聯與備用電源供應作業,並且提供類比與數位電流分享功能以及針對備用電源供應應用的外部OR-FET控制。
| 產品 | 正式量產 | 溫度範圍 | 以1,000顆量計的單價 | 封裝方式 |
|---|---|---|---|---|
| ADP 1046 | 開始供貨 | - 40 °C 至 + 85 °C | $ 4.50美元 | 32隻接腳 LFCSP |
| ADP1046-100-EVALZ | 開始供貨 | -- | $ 600.00美元 | -- |
ADP 1046數位控制器為了要補足隔離式電力系統中的高速MOSFET 驅動器 與ADI的 iCoupler® 數位隔離器,以及在AC/DC系統中的ADP 1047 與 ADP 1048功率因數修正數位控制器功能而設計。這些元件使可以獲得更高能源效率的智慧型電源管理功能能夠更容易的加以執行。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
ADI 在 Twitter:http://www.twitter.com/ADI_News。
訂閱ADI類比對話、ADI技術月刊,請造訪: http://www.analog.com/library/analogDialogue/
位於台北的台灣亞德諾半導體股份有限公司是 ADI 公司在台灣的的主要業務單位。
Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com