ADI新款多工器具有高耐用度、低電荷注入以及低漏電等特點

ADI的ADG 5206 /5207 16通道與差動式8:1多工器提供閉鎖防護功能的保證,適用於工業儀器以及製程控制等應用。

中国,北京 (2012年08月20日) - 全球信號處理應用高性能半導體領導廠商Analog Devices, Inc.(ADI)美商亞德諾公司,今天發表兩款能夠在運作於± 22 V高電壓工業應用中保證提供閉鎖預防功能的多工器。閉鎖是一種不良的高電流狀態,會持續存在直到電源供應關閉為止,因此會導致裝置故障。

  • 瀏覽ADG 5206 16通道多工器的產品網頁、訂購樣品與評估用電路板、以及下載技術手冊:http://www.analog.com/ADG5206
  • 瀏覽 ADG 5207 差動8:1多工器的產品網頁、訂購樣品與評估用電路板、以及下載技術手冊:http://www.analog.com/ADG5207

新多工器的超低電荷注入(0.35pC)使它們很適合使用於需要低雜訊脈衝與快速穩定時間的資料蒐集以及取樣與保存(sample-and-hold)應用。低漏電(20 pA)的特點確保了高精確度與解析度,此對於音訊與視訊信號的路由而言是一項優點。ADG 5206以及ADG 5207多工器是ADI的開關與多工器保護產品的產品線,其中也包含了業界最低電荷注入與低漏電閉鎖保證四重開關的最新成員─ADG 5212以及ADG 5213。

ADG 5206以及 ADG 5207的特點

  • 在每個CMOS開關的N通道與P通道電晶體之間的溝槽隔離提供了獲得保證的閉鎖防護功能。
  • 在類比信號為雙極的應用中以± 9 V至± 22 V運作,而在類比信號為單極的應用中以+ 9 V至+ 40 V運作。
  • 具有3.5 pF的斷路源極電容、60 MHz - 3dB的頻寬、超低電荷注入(0.35 pC @ 0 V)、以及源極斷路漏電(400 pA @ 125 °C)的性能。
  • 在ON狀態下雙向皆可良好運作,並具有延伸至電源供應的輸入信號範圍。在OFF狀態下,達到電源供應的信號位準會被阻斷。開關會呈現先斷後連(break-before-make)的切換動作, 以便使用於多工器應用裝置當中。

價格以及供應時程
樣品與評估用電路板目前已經開始供貨。

產品編號 多工器通道 供應時程 以1,000顆量計的單價 封裝方式
ADG5206 16 開始供貨 $ 4.40美元 28隻接腳 TSSOP & LFCSP
ADG5207 差動8 開始供貨 $ 4.40美元 28隻接腳 TSSOP & LFCSP

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

ADI 在 Twitter:http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱ADI類比對話、ADI技術月刊,請造訪: http://www.analog.com/library/analogDialogue/
位於台北的台灣亞德諾半導體股份有限公司是 ADI 公司在台灣的的主要業務單位。

编辑的联络信息:

Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭