中国,北京 (2012年11月16日) - 全球信號處理應用高性能半導體領導廠商,同時也是RF IC(無線射頻積體電路)領導供應商的Analog Devices, Inc. (ADI)美商亞德諾公司,今天發表一款具備領先業界相位雜訊性能的PLL合成器。從受到廣泛使用的4 GHz ADF 4153 fractional-N(分數N )PLL升級上來的接腳與軟體相容的ADF 4153A PLL合成器,有利於提昇在各種應用包括通訊基礎架構、測試與儀器設備、微波點對點系統、PMR(專業行動無線電)、VSAT(小型地面衛星站)、以及航太系統等當中的整合相位雜訊。
具備4 GHz RF頻寬的ADF 4153A PLL合成器包含有一組低雜訊數位相位頻率偵測器(PFD)、一組精密的電荷幫浦、一組積分三角分數N分配器、以及一組可編程參考分配器。在與外部VCO搭配使用時,ADF 4153A PLL可以將高達4 GHz的信號予以相位鎖定,而且能夠大幅改善系統的整合相位雜訊(相較於ADF 4153),不需要做任何顯著的電路板修改。ADF 4153A具有領先市場的性能係數(FOM)以及適合低於100 mW零件的PLL 1/f雜訊性能。
| 產品 | 樣品提供 | 正式量產 | 以10,000顆量計的單價 | 封裝方式 |
|---|---|---|---|---|
| ADF4153A | 開始供貨 | 開始供貨 | $ 1.81美元 | 20隻接腳 LFCSP |
ADF 4153A PLL合成器非常適合與ADI的ADP 150 低雜訊 LDO調節器、ADL 5801 與ADL 5802 RF混頻器、以及ADF 4350與ADF 4351 PLL合成器共同運作。
瞭解更多產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:0800 055 085, 或發送郵件至 cic.asia@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 www.analog.com。更多ADI產品及應用視頻,請造訪:http://videos.analog.com/category/chinese/
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。
欲訂閱ADI新聞資料,請造訪:http://www.analog.com/zh/news
欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/analogdialogue
Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com