中国,北京 (2012年10月19日) - 全球高性能信號處理技術領導廠商,同時也是資料轉換器市佔率領先大廠的Analog Devices, Inc. (ADI)美商亞德諾公司,今天發表兩款能夠從單一D/A轉換器連結埠合成整個下游(發射)纜線頻譜的RF(無線射頻)D/A轉換器。支援高達2.8 GSPS資料速率的單通道14位元AD 9129以及11位元AD 9119 RF D/A轉換器讓有線電視業者能夠減少CATV(CMTS)基礎架構設備的總體系統功率與元件數量 ,簡化系統設計和降低總體的物料表成本。新的RF D/A轉換器支援1到多達158個CATV載波並包含有1組2x插補濾波器,能夠有效的以係數2增加D/A轉換器的更新速率,進而降低輸出濾波功能的複雜度。在其 Mix-Mode™ 超級耐奎斯特作業時,AD 9129能夠在第二與第三耐奎斯特區域中重新建構純光譜的 RF載波,藉此消除混合級並將動態範圍維持在高達4.2 GHz的優秀狀態中。
“AD 9129 RF D/A轉換器採用了ADI專利的四重切換架構,藉以合成完整的DC至1.4 GHz基頻帶輸出頻譜,此將大幅的簡化與改善下游DOCSIS 3.0相容的發射器設計。”,ADI高速D/A轉換器事業群行銷經理Carlton Lane表示,” 這種D/A轉換器性能與功能的新位準讓纜線基礎架構設備生產廠商能夠以更小的佔位面積、三分之一的功率、以及使用更少的信號鏈元件實現完整的下游信號鏈。這些都是現今的CMTS服務環境中很重要的設計考量。”
AD 9129 RF D/A轉換器以最小的輸出功率耗損,在其完整的輸出頻譜當中達成了領先業界的直接RF合成性能。該元件也實現了雙緣時脈作業,在設定為混合模式或是2x插補模式時能夠有效提高轉換器的更新速率達5.6 GSPS。其高動態範圍與頻寬使得多重載波的生成可以達到4.2 GHz。該元件在2.8 GSPS的最高D/A轉換器更新速率下只需消耗1.1 W。
AD 9129包括有雙連結埠、源極同步LVDS(低電壓差動信號傳輸)介面,能夠將資料介面簡化至主要FPGA或是ASIC。晶片內建的DLL(延遲鎖定迴路)可以將不同時脈域之間的時序予以最佳化,而SPI(串列週邊介面)則用來對AD 9129進行組態設定以及監視回讀暫存器的狀態。
| 產品 | 樣品提供 | 正式量產 | 解析度 (位元) |
取樣速率 (GSPS) |
以1,000顆量計的單價 | 封裝方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9129 | 開始供貨 | 11月30日 |
14 | 2.8 | $ 59.00美元 (無鉛) |
160 Ball CSP BGA |
| AD9129 | 開始供貨 | 11月30日 |
14 | 2.8 | $ 69.00 美元 (鉛錫) |
160 Ball CSP BGA |
| AD9119 | 開始供貨 | 11月30日 | 11 | 2.8 | $ 49.00美元 (鉛錫) |
160 Ball CSP BGA |
其它能夠與AD 9129 RF D/A轉換器搭配使用的ADI元件包括有可以做為D/A轉換器時脈的ADF 4351寬頻PLL(鎖相迴路)、以及ADCLK 925低抖動時脈緩衝器。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。
欲訂閱ADI新聞資料,請造訪:
http://www.analog.com/zh/news
欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/pr0906/analogdialogue
Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com