中国,北京 (2012年08月22日) - Analog Devices, Inc.(ADI)美商亞德諾公司今天發表了AD 8237微功率、零漂移精密儀表放大器,以具有競爭力的價格為精密信號與感測器調節提供了極具能源效率的解決方案。AD 8237具有低輸入偏移漂移(< 0.3 µV /ºC)以及領先業界的輸入信號範圍─延伸至供電軌以上300 mV。結合了0.005 %的最大增益誤差與0.5 ppm/°C的漂移、114 dB的CMRR(共模拒斥比),使得該元件具有無與倫比的精密量測位準,即便是在低增益下。該放大器只有超過100 µA的低靜態供電電流,非常適合使用於信號調節橋、溫度、以及其它使用於低功率設計當中的類似感測器。AD 8237所針對的應用領域包括了可攜式與電池供電的醫療照護、消費性以及精密儀器設備,像是輸液幫浦、行動血壓監測器、4至20 mA感測器、遊戲週邊與消費性磅秤等。
AD 8237能夠以1.8 V至 5.5 V的單一供電電壓運作,並且以精巧的MSOP -8封裝供貨。其增益(1至1000)是由兩組外部電阻的比例所設定,並結合了領先業界的增益誤差性能,提供相對於溫度的優秀增益精確度。
供應時程、價格以及搭配用元件
| 產品 | 樣品提供 | 溫度範圍 | 以1,000顆量計的單價 | 封裝方式 |
|---|---|---|---|---|
| AD8237 | 開始供貨 | - 40 ˚C至 125 ˚C | $ 0.93美元 | 8隻接腳MSOP |
AD 8237能夠在系統中與各種SAR A/D轉換器(像是AD 7988-1超低功率16位元SAR轉換器等)進行良好的搭配運作。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
ADI 在 Twitter:http://www.twitter.com/ADI_News。
訂閱ADI類比對話、ADI技術月刊,請造訪: http://www.analog.com/library/analogDialogue/
位於台北的台灣亞德諾半導體股份有限公司是 ADI 公司在台灣的的主要業務單位。
Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com