中国,北京 (2012年08月31日) - 全球信號處理應用高性能半導體領導廠商Analog Devices, Inc.(ADI)美商亞德諾公司,今天發表了具備業界當中在300公尺內最高等化頻寬與最低功率消耗的整合型三通道差動接收器以及可調節纜線等化器。針對使用於高解析度類比視訊分配系統所設計的AD 8122,能夠在300公尺的最大纜線長度提供60 MHz的等化頻寬以及16 mV rms的低雜訊和僅有70 ns至1%的穩定時間。該元件的高速度與快速穩定時間使UXGA與1080p視訊能夠進行長距離的傳輸,同時維持卓越的影像銳利度與清晰度。在實現此高性能的同時只需要消耗0.93W,讓AD 8122能夠比同級產品減少13%的功率消耗。適合此高性能纜線等化器的應用領域包括KVM(鍵盤/視訊/滑鼠切換器)、數位看板以及專業的視訊投影/分配等。
價格、供應時程以及搭配用產品
樣品以及評估用電路板已經開始供貨。若需要訂購,請至:http://www.analog.com/AD8122。
| 產品編號 | 供應時程 | 封裝方式 | 溫度範圍 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| AD8122 | 開始供貨 | 40隻接腳LFCSP | – 40 °C至+ 85 °C | $ 9.90美元 (以1000顆量計) |
搭配用元件包括有ADI的 AD 8120視訊延遲線以及 AD8146/7/8三通道差動驅動器,適用於在Cat -5纜線延伸器系統中實現高性能類比視訊。搜尋其他類比視訊產品,請至: http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/video-ampsbuffersfilters/products/index.html。
瞭解更多產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:0800 055 085, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通過手機登錄m. analog.com 或 www.analog.com。更多ADI產品及應用視頻,請訪問:http://videos.analog.com/category/chinese/
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
ADI 在 Twitter:http://www.twitter.com/ADI_News。
訂閱ADI類比對話、ADI技術月刊,請造訪: http://www.analog.com/library/analogDialogue/
位於台北的台灣亞德諾半導體股份有限公司是 ADI 公司在台灣的的主要業務單位。
Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com