中国,北京 (2012年08月23日) - 在距離地球數百萬英里的火星軌道上,Analog Devices, Inc.(ADI)公司的轉換器技術正在波爾航太的高解析度成像科學實驗(HiRISE)相機內工作,幫助科學家獲得有史以來最為精細的火星圖片—一如過去7年一直在做的。2012年8月初,NASA的火星探測器好奇號在火星安全著陸,著陸點的選定就是HiRISE圖片顯示的表面有液態水跡象的地方。探測器的任務包括搜尋過去的和現存的生命,研究火星氣候和地質,以及為未來載人火星航太任務收集資料。飛行器的HiRISE相機採用ADI公司的轉換器AD6645技術,捕捉了火星探測器好奇號降落到火星上時的降落傘著陸圖片。
波爾航太是設計、研發和製造創新型航空航太系統的領軍企業,其設計的HiRISE是目前發送到地球軌道以外的體積最大、解析度最高的相機。它于2005年搭載NASA火星勘測軌道飛行器進入太空,該飛行器的任務是搜集火星表面長久以來存在水分的證據。波爾航太的HiRISE專案經理Thomas Ebben表示:“ADI資料轉換器遠超我們的核心技術需求,使得HiRISE相機能夠捕捉令人驚歎的高清火星圖片,説明我們完成歷史使命。”
HiRISE能夠以接近800百萬圖元的解析度捕捉火星表面大約4 x 7英里狹長區域的圖像,提供了前所未見的火星地質地貌和氣候變化景象,同時能識別出咖啡桌般大小的物體和表面形態。HiRISE的超強成像能力能夠以5倍於之前所用相機的解析度拍攝火星表面,獲得20,000 x 40,000圖元的圖片。到目前為止,該相機一共拍攝了21,000多張火星圖片。
在HiRISE影像處理和記憶體模組中,28個ADI高性能14位AD6645數位轉換器安裝在由14個電荷耦合器件(CCD)組成的陣列中,捕捉由行星表面反射來的光線。這些CCD將檢測到的光線轉換成電壓,隨後由AD6645經高速轉換成數位信號。此資料由飛行器通過深空網路傳回地球;在該處,資料會經過輻射校準,被組織成由14個獨立CCD航帶圖像組成的拼接圖像,再根據飛行器與火星之間的距離與位置進行校準,最終通過幾何方式映射至行星座標。
ADI公司市場行銷經理Doug Bartow表示:“ADI公司的高性能資料轉換器能成為HiRISE相機的核心器件並幫助進一步加深對火星的瞭解,這讓我們感到很榮幸。這項任務的主要科研部分為期大約兩年。事實上,HiRISE相機和勘測軌道飛行器還在不斷收集關於火星的寶貴圖像資料,任務時間遠遠超過了計畫,這對於這些設計中所採用器件的可靠性是很好的佐證。”
AD6645支援每秒高達1.05億次(MSPS)的採樣頻率,提供出色的雜訊性能,滿足波爾航太對性能以及信噪比的嚴苛要求。此外,波爾航太執行了嚴格的溫度和振動測試,確保AD6645適合在飛行器發射時的極端環境下工作。
AD6645目前依然是ADI公司備受推崇的產品,並不斷在大量設計應用中得到採用,包括衛星。
瞭解更多產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:0800 055 085, 或發送郵件至 china.support@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通過手機登錄m. analog.com 或 www.analog.com。更多ADI產品及應用視頻,請訪問:http://videos.analog.com/category/chinese/
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com