中国,北京 (2012年11月21日) - Analog Devices, Inc.(ADI)美商亞德諾公司今天發表一系列的非揮發性單、雙、四通道數位電位計(digiPOTs),能夠以± 1%(一般情況下)的電阻容錯度改善工業與通訊控制系統中的元件匹配度。這11款ADI的AD 514x與AD 512x系列的新元件還具備了3 MHz的頻寬,比同級產品還要高出50%,能夠實現更快速的系統響應時間。這些新元件在最寬廣溫度範圍(- 40 °C至 125 °C)下,也具有業界最低的溫度係數性能。
ADI的非揮發性digiPOT系列在單通道、雙通道、或是四通道、256分接頭或是128分接頭、SPI或是I2C介面、含鉛或是無鉛封裝等方面都符合範圍寬廣的系統級需求,而且所有元件都具備4 kV ESD保護功能。
| 產品 | 樣品提供 | 通道數 | 分接頭 | 介面 | 以1,000顆量計的單價 | 封裝方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5144 | 開始提供 | 四 | 256 | SPI/I²C | $2.90 美元 | 24隻接腳 LFCSP/20隻接腳TSSOP |
| AD5144A | 開始提供 | 四 | 256 | I²C | $2.90 美元 | 20隻接腳TSSOP |
| AD5124 | 開始提供 | 四 | 128 | SPI/I²C | $2.50 美元 | 24隻接腳 LFCSP/20隻接腳TSSOP |
| AD5143 | 開始提供 | 四 | 256 | I²C | $2.85 美元 | 16隻接腳LFCSP |
| AD5123 | 開始提供 | 四 | 128 | I²C | $2.45 美元 | 16隻接腳LFCSP |
| AD5142 | 開始提供 | 二 | 256 | SPI | $1.65 美元 | 16隻接腳LFCSP/16隻接腳TSSOP |
| AD5142A | 開始提供 | 二 | 256 | I²C | $1.65 美元 | 16隻接腳LFCSP/16隻接腳TSSOP |
| AD5122 | 開始提供 | 二 | 128 | SPI | $1.45 美元 | 16隻接腳LFCSP/16隻接腳TSSOP |
| AD5122A | 開始提供 | 二 | 128 | I²C | $1.45 美元 | 16隻接腳LFCSP/16隻接腳TSSOP |
| AD5141 | 開始提供 | 一 | 256 | SPI/I²C | $0.90 美元 | 16隻接腳LFCSP |
| AD5121 | 開始提供 | 一 | 128 | SPI/I²C | $0.70 美元 | 16隻接腳LFCSP |
四通道的AD 5144可以和ADI具有兩組300 mA LDO的ADP 5034雙通道、3 MHz、1200 mA降壓調節器一起設計到電路當中,做為升壓/降壓控制器電源供應應用中的增益控制之用。
瞭解更多產品資訊,請致電亞洲技術支援中心:0800 055 085, 或發送郵件至 cic.asia@analog.com , 也可點擊ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或透過手機登錄m. analog.com 或 www.analog.com。更多ADI產品及應用視頻,請造訪:http://videos.analog.com/category/chinese/
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
* Analog Devices, Inc.引領全球資料轉換器市場,根據行業分析公司Databeans , Inc. 提供的市場分析報告《2011 資料轉換器》,ADI 公司佔據全球資料轉換器市場份額的48% 。超過排名其後的8個競爭對手的市場份額之和。
欲訂閱ADI新聞資料,請造訪:http://www.analog.com/zh/news
欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/zh/analogdialogue
Josephine Hsieh 謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com