RMS检波器可准确测量3G和4G设备中的大波峰因数信号

--ADI公司的ADL5505 TruPwr RMS检波器拥有业界最小的尺寸,可以优化线性功率放大器的性能,从而提高系统效率和电池寿命。

中国,北京 (2010年06月18日) - Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和RF IC领先者,最近推出用于3G和4G移动终端的TruPwr® RF功率检波器ADL5505。它是一款高精度、易于使用的器件,用于确定复数波形的RMS(均方根)功率。ADL5505可以用于简单和复数波形的功率测量,特别适合测量高波峰因数(高峰值-均方根比)信号,如W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN和LTE波形等。它在优化线性功率放大器的性能方面也非常有效。另外,ADL5505功率检波器拥有业界领先的性能规格和最小的尺寸(仅0.8 mm x 0.8 mm),测量不断变化的大波峰因数信号时无需查找表和校正系数,能够显著提高系统效率、电池寿命和信号质量,同时降低材料成本。

ADL5505主要特性和优势

  • 在30dB范围内具有出色的温度稳定性;在整个温度范围及动态范围的上段,测量误差接近于0dB。
  • 可有效用于频率范围从 450MHz 至 6000MHz的高频接收机和发射机信号链。
  • 仅需在2.5V至3.3V单电源下便可工作,功耗不到1.8 mA。
  • RMS输出为线性响应的直流电压,900MHz时的转换增益为1.86V/V 均方根值。
  • 片内调制滤波器可以满足大多数波形的求平均值需要。

报价、供货与配套产品

ADL5505现已面市,采用0.8 mm x 0.8 mm WLCSP封装,千片订量报价为2.50美元/片。除RMS功率检波器外,ADI公司还提供种类繁多的其它移动终端用产品,包括MEMS加速度计音频放大器HDMI接口透镜驱动器件电源管理音频开关

ADI公司射频IC产品覆盖整个RF信号链路

ADI公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频(RF) IC覆盖整个RF信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的WiMAX和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器(DDS)、锁相环合成器(PLL);TruPwr™RF功率检波器以及对数放大器、X-AMP®可变增益放大器(VGA);功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。欲获知详情,请访问http://www.analog.com/zh/RF

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭