ADI公司推出业界最紧凑的高性能MEMS惯性测量单元

--ADI公司的新款iSensor® IMU提供高度校准的线性/角度传感器,拥有业界最佳的环境耐受性和易用性,适合医疗和工业惯性测量应用。

中国,北京 (2010年11月24日) - Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近在其iSensor®运动传感器产品系列中新增两款高度集成的精密MEMS(微机电系统)惯性传感器ADIS16334ADIS16375,可以帮助工业和医疗设备制造商更轻松地实现运动捕获和控制功能。新款IMU(惯性测量单元)实现了极高的精度和易用性,能够在工业过程控制和精密医疗仪器等各领域的设备中快速嵌入导航、跟踪、制导、仪表控制、平台稳定和其它六自由度检测功能。ADIS16334相比上一代IMU体积缩小40%,针对高密度、空间受限的应用进行了优化;ADIS16375则是ADI公司目前性能最高的IMU,陀螺仪稳定性达0.003o/s。

ADI公司MEMS/传感器部iSensor业务开发经理Bob Scannell表示:“对于许多设备设计人员来说,由于商用级惯性传感器的集成度和性能相对较低,要实现高性能运动检测非常困难。随着iSensor IMU阵营近期的进一步壮大,设计人员将能更加轻松地提高性能——ADI公司不仅推出了目前市场上最为紧凑的高性能IMU,而且一如既往致力于实现卓越的环境耐受性和易用性,从而将手术工具导航等全新惯性应用在最短的时间内推向市场。”

与其它大多数工业IMU不同,这两款器件不需要额外的集成、测试和校准。只需提供电源和业界标准SPI接口,这些器件就能迅速而轻松地提供准确的数据,即使在最具挑战性的环境下也同样如此。

ADIS16375和ADIS16334的主要特性和优势

ADI公司的iSensor IMU产品系列已得到工业和医疗市场OEM设计人员的广泛采用。新产品ADIS16375和ADIS16334是ADI公司第三代高性能IMU,提供无与伦比的性能、特性组合和易用性,能够在严重振动、冲击和高温环境中有效工作。其主要特性如下:

  • 陀螺仪偏置稳定性为12度/小时,加速度计偏置稳定性为0.13 mg,从而使传感器稳定性提高一倍,简化了系统卡尔曼滤波并提高精度。
  • 带宽达330Hz,并且采样速率提高3倍,达到2,460 SPS(每秒采样),因而整体系统响应性能得以提高。
  • 连续偏置估算、用户可选的抽取滤波器、用户可配置的FIR滤波器库以及Δ θ和Δ速度输出可提高系统集成度,降低系统设计的复杂性,并且缩短系统实现时间。
  • ADIS16334相比以前的iSensor器件体积缩小40%,是业界最为紧凑的精密IMU。其高度仅11mm,可节省应用空间,大大提高安装灵活性。

有关ADIS16375和ADIS16334 iSensor IMU的更多信息

ADIS16334和ADIS16375 iSensor IMU均为完整的惯性系统,内置一个±300°/s动态范围的三轴陀螺仪和一个±18g (ADIS16375)或±5g (ADIS16334)的三轴加速度计。每个集成传感器都实现了业界领先的ADI 公司iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准优化了每个传感器的灵敏度、偏置、对准、温度和线性加速度稳定性等特性。因此,每个传感器都有的动态补偿公式,可在−40°C至+105°C的温度范围内提供精确的传感器测量。

所有必需的运动测试及校准都已纳入工厂生产过程,大大缩短了系统集成时间。所有传感器均经过严格的正交对准,可简化导航系统中的惯性坐标系对准。改进的SPI接口和寄存器结构可提供更快的数据收集速度和配置控制。

供货、报价与配套组件

ADIS16334和ADIS16375 IMU与ADI公司当前IMU产品接口兼容,如ADIS1636x、ADIS16385、ADIS16305和ADIS1640x

产品 供货 工作温度范围 千片订量报价 封装
ADIS16375 样片,现已量产 -40° C至+85° C $649.00/片 44 mm × 47 mm × 14 mm 模块封装
ADIS16334 样片 -40° C至+105° C $336.00/片 11 mm x 22 mm x 33 mm 模块封装

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iSensor和iMEMS是ADI公司的注册商标。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭