HDMI 1.4发送器支持便携式多媒体设计,为家庭娱乐系统提供完美高清视频

--ADI公司内置去隔行的超低功耗HDMI 1.4发送器Advantiv® ADV7541,可为视频和相机设计提供1080p的高清性能和远程控制的链路,并延长电池寿命

中国,北京 (2010年07月02日) - Analog Devices Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款业界最小、功耗最低的HDMI™ v1.4发射IC,该IC集成了去隔行功能和片内CEC(消费电子控制),为低成本小型多媒体设备提供了完美的HD(高清)视频性能,并能轻松互联。这款150 MHz、内置去隔行功能的超低功耗HDMI 1.4发送器Advantiv® ADV7541可将480i/p和1080i隔行输出转换成1080p逐行扫描格式,从而使便携式多媒体设备能够向家庭影院系统提供全高清的分辨率。与同类产品相比,HDMI 1.4发送器ADV7541的待机功耗降低了150倍,尺寸(3.75 mm × 3.75 mm × 0.65 mm)减小了10%,使ADI公司的Advantiv高级电视解决方案延伸到数码相机和数码单反相机、摄像机、游戏机、媒体播放器和移动设备等超薄、低功耗设计领域。欲了解有关其特性的更多信息,请观看ADV7541视频

ADI公司视频发送器产品线经理George Diniz表示:“作为世界上最小、最薄并内置去隔行功能的低功耗HDMI 1.4发送器,ADV7541给设计人员提供了移动设备上的1080p高清视频与音频传输完整解决方案。该款产品通过对480i和1080i进行隔行-逐行视频转换,为设计人员提供了桥接手持多媒体设备和1080p高清家庭娱乐系统之间鸿沟的完整解决方案。

这款高度集成的HDMI 1.4发送器集成了去隔行模块、CEC控制器、电平转换器和微控制器,使设计人员能够加快CEC和HDMI开发过程,降低开发与制造成本,缩短产品上市时间。此外,因为能够降低功耗和尺寸以及无需外部存储器,ADV7541还支持工程师开发出可以使用更轻薄电池且成本更加低廉的低功耗设计。

ADV7541通过兼容性测试验证,可与低功耗HDMI发送器ADV7521NK内置CEC的低功耗HDMI发送器等旧款视频产品引脚和软件兼容,支持HDMI等业界领先的连接标准(支持x.v.Color™)。HDMI发送器完全支持用于Dolby Digital®和DTS®等压缩音频的S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)音频格式,和以最高192 kHz的采样速率发射立体声的2通道I2S音频格式。HDMI 1.4发送器ADV7541可以选择增加对HDCP 1.3(高带宽数字内容保护)处理的嵌入式支持,从而实现受保护内容的安全传输。

供货、报价与配套产品

产品 供货 千片订量报价 封装
ADV7541 现在 $4.97/片 49引脚、3.75 mm × 3.75 mm × 0.65 mm、WLCSP封装

1.4 HDMI发送器ADV7541可与低功耗、芯片级、10位标清/高清视频编码器ADV7390/1/2/3三通道、高速视频DAC(数模转换器)ADV7123ADV7125等其他ADI公司的视频发送器件配套使用。

欲了解有关HDMI 1.4发送器ADV7541的更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/ADV7541-prhttp://www.analog.com/zh/audio-video-products_6-29-10。或致电中国技术支持中心:400 6100 006。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭