ADI重拳推出低至不到2美元的BLACKFIN嵌入式处理器

400-MMAC / 200-MHz Blackfin® DSP的价格低至1.99美元,同时提供99美元评估板

中国,北京 (2011年09月05日) - 马萨诸塞州诺伍德--(美国商业资讯)--为了继续为设计人员提供低成本、高性能的数字信号处理选择,ADI公司(Analog Devices, Inc.)(NYSE: ADI)今天推出了ADSP-BF592 Blackfin®嵌入式处理器的200-MHz版本,它以1.99美元/片(千片订量)的价格提供400-MMAC性能。这款低成本的200 MHz版本产品的BDTImark2000™性能得分为1120分,BDTImark2000/$性价比得分为562分,而400 MHz版本产品的BDTImark2000™得分和BDTImark2000/$得分则分别为2240分和747分。其中,747分的BDTImark2000/$得分是DSP基准公司BDTI (Berkeley Design Technology, Inc.)有史以来记录的最高性价比得分。请参见www.bdti.com了解更多信息。

BF592这一极具诱惑力的价格使得范围广泛的成本敏感型应用能享受ADI公司带来的领先的DSP性价比。针对工业、医疗、视频、音频和通用市场的诸多功耗与成本控制型应用来说,新款200-MHz Blackfin BF592凭借着低至51 mW的功耗,和紧凑型9 mm x 9 mm、64引脚LFCSP封装,,使得集成高性能DSP(数字信号处理)变得更加切实可行。

BF592的目标应用包括便携式医疗保健产品、音频设备,以及成像产品,如基于CMOS传感器的2D条形码扫描仪。

ADI公司DSP处理器部门业务开发经理Richard Murphy表示:“凭借ADSP-BF592,设计人员能够在空间和功率预算都非常有限的情况下,以一种极具成本效益的方式将大量的先进性能整合到设计中。”

Blackfin ADSP-BF592主要功能

  • 最高的DSP性价比,让设计人员能够以更多的系统级优势运行更为复杂的算法。
  • 200 MHz时的工作功耗低至51 mW,并且待机功率仅为1 mW,相比同类解决方案,功耗降低80%,大幅延长电池寿命。
  • 业界尺寸最小的400-MMAC/200-MHz器件(9 mm x 9 mm),让设计人员能够在有限的空间实现丰富的性能。
  • 针对无外部存储器或可执行闪存的多种应用进行优化:外设集包括两个SPORT口、一个PPI、两个SPI、四个通用计数器以及一个包含VDK RTOS和C运行库的工厂编程指令ROM块。
  • 提供商业和工业温度范围产品,并通过汽车应用温度标准。

报价与供货

Blackfin ADSP-BF592 的200-MHz版本产品(型号ADSP-BF592KCPZ-2) 千片订量为1.99美元/片,现在即可提供样片。

99美元的开发平台

2011年12月31日前,Blackfin ADSP-BF592的EZ-KIT Lite®评估工具包99美元的折扣价(原价199美元)提供,可通过ADI公司授权代理商购买。这套工具包中包括VisualDSP++开发环境评估套件,带有C/C++编译器、汇编器和连接器。同时,ADI公司还提供价格为150美元的Blackfin仿真器(ADZS-ICE-100B),可为设计人员提供一个综合的开发平台,降低Blackfin BF592的入门成本。此外,与之配套的ADI电源器件、数据转换器、传感器和信号调节IC也已推出,可用于优化处理器和总体信号链的性能。

资源

创新设计需要Blackfin级处理

凭借ADI公司的Blackfin 16/32位处理器,工程师能够推动应用的智能性、功能性和连接性,对于任何受益于在统一架构中数字信号处理与控制处理的融合。Blackfin能提供绝佳的性价比和能效,并受到了由开发工具、应用和第三方支持组成的丰富的生态系统的补充,是工业、医疗、汽车、安保、数字家庭娱乐和便携式设备等一系列创新应用的首选处理器。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

如欲订阅ADI公司的技术月刊《模拟对话》(Analog Dialogue),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

Blackfin、EZ-KIT Lite和VisualDSP++是ADI公司的注册商标。本文包含的其他所有商标是其各自所有者的财产。

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭