ADI 公司推出业界首款3 GHZ HDMI 接收器

--借助 3 GHz 双端口接收器 ADV7619,AV 设计师可以全面发挥 3D 和高清视频格式的优势,并能为未来4K x 2K 数字影院内容打造完美解决方案

中国,北京 (2011年05月11日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新宣布推出业界首款面向高级电视解决方案的 3 GHz HDMI 接收器 ADV7619。这款新型双输入接收器符合 1.4a 版 HDMI®(高清多媒体接口®)规范,支持 3D 显示分辨率和扩展色度。与2.25 GHz IC 不同的是,ADI 公司的3 GHz 双端口接收器 ADV7619 支持新一代家庭娱乐音频/视频(AV)系统,这类系统必须满足新兴3D 和高清体育、影视及广播内容的更高数据速率要求。这款 3 GHz 接收器符合各种苛刻的性能要求,包括针对更具真实感的快速移动体育内容的3D 1080p@60 Hz,以及数字影院所用 4K x 2K(4000 x 2000像素)高端分辨率,这相当于1080p 的四倍,并被业内专家认为是家庭影院显示领域的下一个前沿。借助该接收器,家庭和专业 AV 设计师们可以充分发掘3D 和高清视频格式的强大优势。

作为 ADI Advantiv® 高级电视解决方案中的一员,ADV7619 是一款高集成度的单芯片双端口3 GHz 接收解决方案,具有所需的 HDMI 和快速切换性能,有利于及时将新产品推向市场,其中包括 HTIB(单机家庭影院)系统、AVR(AV 接收器)、HBR(高比特率)电视、矩阵开关和 SOUNDBAR 扬声器系统。

领先的半导体调研公司 In-Stat 最近发布的一项调查显示,HDMI 仍然是消费电子设备的主要接口,在数字电视、蓝光及 DVD 播放机和录像机、AV 接收器、游戏控制台等设备中尤其如此。

In-Stat 数字娱乐部首席分析师 Brian O’Rourke 表示:“3D 和4K x 2K 分辨率代表着高清视频未来的发展方向,利用先进的视频 IC 为这些分辨率提供支持是重中之重。借助 ADI ADV7619等新一代 3 GHz HDMI 接收器,设计师们可以充分实现 3 GHz 的强大性能,同时还能确保与现有 AV 设计的向后兼容性。”

3 GHz 数据传输为 HDMI 接收器提出了前所未有的挑战,需要完美兼容质量和长度各异的电缆。不同于2.25 GHz 接收器,ADV7619采用 ADI 最新的自适应均衡技术和自动调节技术,可在众多源、电缆和输入信号速度下提供最佳的 3GHz 接收性能。

ADI 公司数字视频产品部产品线总监 Charles O'Roark 称:“ADV7619 是同类产品中能够较好地解决复杂模拟信号处理问题、弥合 2.25GHz 与 3 GHz 之间鸿沟的首款3 GHz 接收器。各大广播公司、电影公司、甚至 YouTube 目前已经开始制作 3D-HD 和 4K-HD 视频内容。然而,利用传统的2.25 GHz 接收器,AV 系统无法显示这类高质量高清视频内容。支持 HDMI 1.4a技术和3GHz 连接的 ADV7619 将为 AV 设计领域带来革命性的变化,使设计师们把专业和家庭 AV 系统打造成 3D-HD 和 4K-HD 娱乐中心。”

该3 GHz 接收器集成了 ADI 专有的 XpressviewTM 快速切换技术,可以在不到1秒的时间内在多个 HDMI AV 系统之间实现自动切换。ADV7619内置一个片内 CEC(消费电子元件)控制器、一个集成式音频编解码器、HDCP(高带宽数字内容保护)1.4支持组件、全套 S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)压缩音频支持组件(包括 Digital 和 DTS)以及双声道 I2S 音频支持组件(可以最高192 kHz 的采样速率发射立体声信号)。ADV7619提供嵌入式密钥选项,以支持 HDCP 1.4内容保护。

3 GHz 接收器 ADV7619兼容其他 ADI 元件,包括 Advantiv 开关、Blackfin®SHARC® 处理器、ADI SoundMAX®系列音频算法和编解码器以及ADI电源管理IC

供货与报价

产品 供货 温度范围 千片订量报价 封装
ADV7619

目前提供样片 - 2011年6月开始全面供货

-0°C 至 +70°C $7.09/片 14 mm x 14 mm TQFP_EP

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅 ADI 公司的每月技术杂志 Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

Advantiv、Blackfin、SHARC 和 SoundMAX 均为 ADI 公司的注册商标,Xpressview 为 ADI 公司的商标。HDMI、HDMI 标志以及高清多媒体接口 (High-Definition Multimedia Interface) 是 HDMI Licensing,LLC 公司在美国及/或其他国家或地区的商标或注册商标。所有其他商标均属各自所有人所有。

ADV7619 产品页面:http://www.analog.com/zh/adv7619

ADV7619 数据手册:http://www.analog.com/ds/adv7619

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭