中国,北京 (2010年12月03日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布推出业界最小的单芯片接收器ADV7611/12,两款器件均支持HDMI® (高清晰多媒体接口®)规范1.4a版规定的3D显示分辨率和扩展色度。ADI公司的ADV7611低功耗165MHz接收器和ADV7612 225MHz双端口接收器采用Xpressview™快速切换技术,影音设计人员借助这些接收器能够提供过去只有价格昂贵的娱乐系统才具备的丰富功能组合和高清性能。与竞争产品相比,ADV7611 (10 mm x 10 mm x 1.6 mm)和ADV7612 (14 mm x 14 mm x 1.6 mm)的尺寸小50%,功耗低25%,并且支持720p和1080p分辨率的设计。这些接收器扩展了ADI公司的Advantiv®高级电视解决方案产品系列,可有效用于功耗敏感的超薄HTIB(单机家庭影院)系统、投影仪、AVR(影音接收机)、HBR(高比特率)电视、矩阵开关和Sound Bar扬声器系统。
ADI公司数字视频产品部产品线总监Charles O’Roark表示:“直到最近,高性能便携式影音设备和信息娱乐系统的设计人员还不得不使用多个高功耗器件来为系统设计提供功能丰富的接口。通过将ADI公司的低功耗接收器、HDMI技术和功能丰富的影音接口集成在单芯片上,设计人员能够实现无与伦比的性能和精度组合,同时不必担心因功耗限制而降低便携性、增加系统设计成本。”
这两款接收器与ADI公司的其它器件兼容,包括Advantiv高级电视开关、Blackfin®和SHARC®处理器、SoundMAX®系列音频算法和编解码器以及电源管理IC。
| 产品 | 供货 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADV7611 | 现已量产 | -40°C - +85°C | $6.09/片 | 10 mm x 10 mm LQFP_EP(符合RoHS标准) |
| ADV7612 | 现已量产 | -40°C - +85°C | $6.77/片 | 14 mm x 14 mm LQFP_EP(符合RoHS标准) |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue
产品页面: http://www.analog.com/zh/adv7611
http://www.analog.com/zh/adv7612
Advantiv、Blackfin、SHARC和SoundMAX均为ADI公司的注册商标,Xpressview为ADI公司的商标。HDMI、HDMI标志和High-Definition Multimedia Interface为HDMI Licensing, LLC在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均属各自所有人所有。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com