HDMI发送器可帮助便携式电子设备实现完美高清视频和超薄多媒体设计

-- ADI公司的Advantiv ADV7525和ADV7526发送器可协助移动设备设计人员在便携式高清视频和照相设备上实现3D显示分辨率、扩展的色度和更长的电池续航时间。

中国,北京 (2011年01月19日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款业界最小、最薄的低功耗发送器ADV7525和ADV7526,两款器件均支持HDMI®(高清多媒体接口)1.4版规范,可实现3D显示分辨率和扩展的色度。ADI公司的这两款低功耗发送器——80 MHz ADV7525150 MHz ADV7526,在尺寸上比竞争产品小25%(仅为3.45 mm x 3.45 mm x 0.505 mm),移动设备设计人员可借此将小型化设计、完美高清视频性能和电源效率提升到新的高度。两款器件与ADI公司最近发布的业界最小、最低功耗的接收器ADV7611和ADV7612兼容

这两款产品的推出使ADI公司的Advantiv®高级电视解决方案组合更为丰富,而且它们具有片内24位视频接口,支持现有SOC(片上系统)设计,因而能够进一步缩短产品上市时间,降低设计成本。ADV7525和ADV7526在1.8 V工作电压下支持高达720p60f/1080i和1080p/60f的高清电视格式,有利于实现超薄、低功耗的手持式设计,包括移动电话、游戏控制台、便携式媒体播放器、移动互联网设备、数码相机、DSLR相机和便携式摄像机。

ADI公司数字视频产品部产品线总监Charles O’Roark表示:“这些发送器利用单一芯片支持HDMI 1.4版规范的3D显示分辨率和扩展的色度,同时还集成了24位视频接口,第一次拉近了超薄多媒体设备与家庭娱乐系统之间在高清性能上的差距。”

这些高度集成且省电的发送器集成了带扩展消息缓冲器的增强CEC(消费电子控制)、5V兼容型I/O和片内I²C主机,使设计人员拥有立即可用的系统解决方案,从而降低各种支持HDMI的设备的开发和制造成本。

ADV7525和ADV7526完全支持用于Dolby Digital®和DTS®等压缩音频的S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)音频格式,和以最高192 kHz的采样速率发射立体声的8通道I2S音频格式。两款发送器均包含对HDCP 1.3(高带宽数字内容保护)处理的嵌入式支持,从而实现受保护内容的安全传输。

供货、报价与配套产品

产品 供货 千片订量报价 封装
ADV7525 现已量产 2.94美元/片 3.45 mm × 3.45 mm × 0.505 mm 64-WLCSP
ADV7526 现已量产 3.43美元/片 3.45 mm × 3.45 mm × 0.505 mm 64-WLCSP

ADV7525和ADV7526发送器已成功通过兼容性测试验证,可与旧款视频产品软件兼容,包括ADV7521NK低功耗HDMI发送器ADV7523A/ADV7524A低功耗HDMI发送器。新型发送器可与5V电荷泵HDMI发送器辅助芯片AD9394低功耗、芯片级10位标清/高清视频编码器ADV7390/1/2/3和三通道高速视频DAC(数模转换器)ADV7123/ADV7125等其他ADI公司的视频发送器件配套使用。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue
Advantiv是ADI公司的注册商标。HDMI、HDMI标志和“高清多媒体接口”是HDMI Licensing, LLC在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均属各自所有人所有。

产品页面:
http://www.analog.com/zh/adv7525
http://www.analog.com/zh/adv7526
数据手册:
http://www.analog.com/ds/adv7525
http://www.analog.com/ds/adv7526

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭