ADI公司的RF/微波产品系列新增用于宽带通信设计的高集成度解调器

--ADI公司的ADRF6850解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。

中国,北京 (2010年11月29日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC(射频集成电路)供应商,最新推出一款高度集成的解调器ADRF6850,它适合蜂窝基站、卫星通信、点对点无线电和防务系统等宽带应用。ADRF6850解调器扩展了ADI公司的RF/微波产品系列,在一个小尺寸表面贴装芯片中集成了5个器件和3种RF功能,其集成度和功能达到了前所未有的高度。

与使用多个芯片的分立解决方案不同,ADI公司的单芯片解调器ADRF6850将一个60 dB VGA(可变增益放大器)、一个小数N分频PLL(锁相环)频率合成器、一个VCO(压控振荡器)和两个基带ADC驱动器全部集成于一个8 mm x 8 mm LFCSP封装中,从而显著节省电路板空间,降低成本,并且简化开发工作。如需完整的数据手册和样片,请访问:http://www.analog.com/zh/adrf6850

ADRF6850工作在100 MHz至1000 MHz的宽频率范围,支持最高达250 MHz的窄带和宽带信号模式。该器件提供同类最佳的RF性能,输入IP3(三阶交调截点)为22.5 dBm,P1dB(输入压缩点)为12 dB,噪声系数为11 dB。此外,ADRF6850还支持用户可选的SPI/I2C串行接口,同时ADI公司广受欢迎的最新版本PLL设计工具ADIsimPLL也完全支持该器件。

供货、报价与配套产品

ADRF6850现已量产,千片订量报价为$7.50/片。它是ADI公司最近推出的ADRF6750调制器的配套器件。

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF IC产品,从业界领先的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。ADI的RF产品组合包括TruPwr™ RMS功率检波器和对数放大器;PLL和DDS频率合成器;RF预分频器;VGA;ADC驱动器,增益模块,LNA和其它RF放大器;RF混频器;直接变频调制器和解调器产品;集成收发器、发射器和接收器以及更多产品。这些产品受众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/rf

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭