中国,北京 (2011年04月27日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出LED电荷泵背光驱动器ADP8866,它支持对9个LED的电流进行独立控制,具有可编程LED闪烁序列及低功耗特性。利用独立的LED控制功能,设计人员可以在不同的时间针对各通道设置使能不同的电流。因此,通过一个器件就能方便地控制背光LED和状态指示LED。可编程的渐亮/渐暗和闪烁序列支持自动产生复杂的LED效果,从而节省处理器带宽并降低功耗。内置电荷泵自动调整其增益,以便在所有条件下为LED高效供电。
可编程LED驱动器ADP8866的待机功耗低于1 µA,自动闪烁过程中的功耗低于325 µA。这种低功耗特性和简化的软件接口,使它成为要求大量独立控制LED的便携式系统的绝佳选择,其应用包括键盘照明、LCD照明和分析照明。同时提供评估板,有利于工程师快速、高效地实现其设计。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADP8866 | 是 | 是 | $1.48/片(千片订量) | 4 mm x 4 mm x 0.75 mm, 20引脚LFCSP |
| ADP8866CP-EVALZ | 是 | - | $120.00/套 | - |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/subscribe.
所有商标均属各自所有人所有
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com