中国,北京 (2011年07月29日) - 中国,北京 — Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款高集成度电源管理IC ADP5034调节器/LDO,它在一个小型LFCSP(引脚架构芯片级)封装中集成两个3 MHz的高效率1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO(低压差)调节器。此外还推出与ADP5034相似的ADP5024调节器/LDO,但它只含有一个300 mA LDO调节器。ADP5034和ADP5024降压调节器/LDO总共仅占用69mm2的电路板面积,设计用于满足处理器和FPGA日益缩小的电路板空间要求和日益提高的性能要求。
集成的降压调节器以180°错相工作,输入滤波要求得以降低,不仅允许使用较小的输入电容,而且能够降低输入噪声。专用的模式引脚可以将两个调节器置于强制PWM工作模式或自动PWM/PSM工作模式,以便提高效率。ADP5034和ADP5024具有低静态电流、低压差和宽输入电压范围特性,因此电源管理效率更高。集成的LDO在1 kHz至10 kHz范围内的PSRR(电源抑制比)性能高达65 dB,输出噪声低至80 μV/rms,适合为敏感的模拟电路供电。
ADP5034和ADP5024降压调节器/LDO是灵活的高集成度电源管理器件,其应用包括USB供电的便携式设备、手持式医疗产品以及用于处理器、ASIC、FPGA、RF芯片组的多电压电源应用。在这些器件中,各降压调节器和LDO都有专门的使能引脚,并且所有四路调节器输出都支持可调输出电压,利用外部电阻分压器网络可以轻松设置输出电压。设计人员可以轻松快捷地调整ADP5034和ADP5024以适应不同的输出电压要求,从而缩短设计时间,加快产品上市。ADP5034和ADP5024的额定结温范围为−40°C至125°C,冰均采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADP5024 | 现在 | 2011年8月 | $1.79/片 | 4mm x4 mm 24引脚LFCSP |
| ADP5034 | 现在 | 现在 | $1.99/片 | 4mm x4 mm 24引脚LFCSP |
| ADP5024-1-EVALZ | - | 现在 | $100.00/片 | - |
| ADP5034-1-EVALZ | - | 现在 | $100.00/片 | - |
其他可以配合ADP5034和ADP5024调节器使用的产品包括ADI公司的SHARC®和Blackfin®处理器http://www.analog.com/zh/dsp 以及 ADF7023 和 ADF7020收发器。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/subscribe.
所有商标均属各自所有人所有
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com