ADI 公司推出业界首款INTER-IC SOUND 数字 MEMS 麦克风

--新型 ADMP441 iMEMS® 麦克风采用业界标准 I²S 数字接口,支持即插即用,可提供高精度24位数据。

中国,北京 (2011年01月27日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出业界首款高性能ADMP441 iMEMS®麦克风,它能够提供 I2S 数字输出。ADMP441 还具有100 Hz至15 kHz的扩展频率响应、61 dBA的高信噪比(SNR)和80 dBFS的高电源抑制比(PSRR),这些优异的特性成为 ADI 公司备受赞誉的 MEMS 麦克风系列产品的品质保证标志。新型 MEMS 麦克风采用已获专利的 ADI MEMS 和音频信号处理技术,并提供薄型4.72 mm X 3.76 mm X 1.00表贴封装。它支持回流焊,同时灵敏度不下降。

ADI 公司 MEMS 和传感器技术部产品线总监 Kieran Harney 表示:“多年来,为了将麦克风输出信号转换成非手机应用的标准 I2S 格式,音频设计师不得不采用额外的信号处理,既增加系统成本,同时设计也更复杂。创新的 ADMP441 提供业界标准 I2S 输出,支持即插即用,封装尺寸小,不仅能简化音频系统设计,而且能降低整体信号链成本和复杂度。ADMP441 是 ADI 公司不断扩充的高性能MEMS麦克风系列中的最新产品,符合更优音质和更小尺寸的市场需求。”

主要特性和优势

  • I²S 数字接口提供高精度24位数据,支持即插即用,兼容非手机应用的业界标准数字接口。
  • 信噪比(SNR)高达61 dBA,在远场应用中能实现出色的音质和高度清晰的声音。
  • 100 Hz至15 kHz 的平坦频率响应能够产生高度平衡且自然的声音。
  • 80 dBFS 的高电源抑制比(PSRR)能够提供优异的 RF 和电噪声抑制性能,设计人员可以更灵活地放置麦克风和进行电源布线。

此外,ADMP441 完全符合 TIA-920 标准:电信电话终端设备宽带数字有线电话的传输要求。

供货与报价

ADMP441 iMEMS麦克风将于2011年6月开始量产,现可提供样片,千片订量报价为2.38美元/片。欲了解有关 ADI 公司高性能iMEMS麦克风的更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/mic。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com

iMEMS® 麦克风:专为提供高质量声音而设计

世界各地的设计工程师已熟知 ADI 公司创新 iMEMS 技术的强大功能。从最初的运动传感器,到如今的 MEMS 麦克风,每天都有成百上千的尖端应用依靠该技术而获得成功。iMEMS 麦克风凝聚了 ADI 公司近20年的 MEMS 专业技术与音频信号处理经验,实现了前所未有的性能。iMEMS 麦克风及其众多性能优势必将使未来电子设备的音频输入设计彻底改观。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/mic

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

iMEMS 是 ADI 公司的注册商标。

欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅 ADI 公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭