ADI公司放大器符合同类最佳的高速数据转换器的严苛性能标准

--利用ADI公司的差分放大器ADL5565,通信基础设施和仪器设备制造商可以提高接收机的动态范围,以支持新一代无线电、测试硬件和高速工业仪器仪表。

中国,北京 (2011年07月14日) - Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC供应商,最近推出一款针对高速12位到18位模数转换器的差分RF/IF(射频/中频)放大器ADL5565。新款放大器具有5 GHz的-3dB带宽,并在最高300 MHz范围内实现了前所未有的失真、噪声和IP3/IP2性能。ADL5565放大器提供优化的宽带宽、低失真和低噪声特性,HD3和OIP3失真性能达到业界最佳(100 MHz时分别为–103 dB和51 dBm;200 MHz时分别为–95 dB和47 dBm)。出色的失真性能使得ADL5565非常适合高线性度和低噪声至关重要的应用,包括无线基础设施应用中的中频采样接收机、工业仪器仪表和防务电子设备。

ADL5565放大器能够驱动同类最佳的高速转换器,包括ADI公司的新型16位、250 MSPS AD9467数据转换器,对模数转换器的整体SFDR(无杂散动态范围)或IMD(交调失真)性能影响很小甚至无影响。这款器件可利用内部增益电阻通过引脚编程来调节增益,提供6 dB、12 dB或15.5 dB的固定增益。只需外接两个输入电阻,就能轻松实现0 dB到15.5 dB范围内的任何增益。因此,与传统运算放大器相比,这款新型放大器更容易配置,并且更具成本效益。

差分放大器ADL5565在最高200 MHz范围内提供业界最佳的HD2和HD3性能。在相同的功耗条件下,当今任何其它放大器都的失真性能无法与之媲美。

除了HD2和HD3性能以外,ADL5565还提供业界领先的输出(RTO)噪声水平(5.5 nV/rt-Hz)。标称工作电源电压为3.3 V,但ADL5565放大器也支持5 V电源电压,以进一步提高失真性能。针对时域应用,ADL5565可以实现12 V/ns的压摆率和2 ns的1%建立时间(3 V步进)。

ADL5565放大器支持常见IF频率(70 MHz、100 MHz、140 MHz和250 MHz)的详细技术要求,可简化设计过程,为制造商提供高度灵活的解决方案,以便缩短上市时间、降低材料成本、减少电路板空间。该放大器将高频失真和噪声性能提升到新的水准,使得系统设计师能够不断扩增高性能接收机设计的带宽和动态范围。

ADL5565差分RF/IF放大器主要特性:

  • 引脚绑定和电阻正馈的增益设置,提高设计灵活性
  • 高截点功率线性度:100 MHz时OIP3/OIP2分别为51 dBm/90 dBm
  • 二阶/三阶失真(2 Vpp驱动200 Ω负载): –103 dBc/ –103 dBc
  • 功耗: 70 mA
  • 电源电压范围:3 V至5 V
  • RTO噪声:5.5 nV/rt-Hz(6 dB增益)

供货、报价与配套产品

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADL5565 现在 2011年7月 $4.05/片 3-mm × 3-mm
16引脚LFCSP

差分放大器ADL5565适合与ADI公司的多种产品配合使用,包括模数转换器AD9467、最近发布的ADL5812 RF混频器和ADF4350 PLL/VCO。

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF产品,从业界领先的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。这些产品同时受众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。有关详情,请访问: www.analog.com/zh/rf。 更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭