中国,北京 (2010年06月18日) - 涉及平台稳定、导航或精密测量与诊断的工业系统设计都有赖于多路传感器输入。在存在冲击、振动且温度变化非常大的极端环境中,依赖多种类型的传感器或冗余传感器来补偿环境不稳定性是常见做法,但这会增加系统的复杂度和成本,因此系统设计工程师正面临越来越大的压力,要求其在现有及新应用中做出改善。Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI)的iSensor®运动传感器产品系列新增两款高度集成的精密MEMS惯性传感器ADIS16135和ADIS16385,可以帮助工业设备制造商更轻松地实现稳定、导航和控制功能。新传感器既能提供战术级(< 10度/小时)陀螺仪性能,同时具备ADI公司备受好评的iSensor集成度和工厂校准能力。
ADIS16135 iSensor精密角速率陀螺仪和ADIS16385 iSensor 6自由度惯性测量单元(IMU)均基于ADI公司的iMEMS®(集成微机电系统)惯性传感器核心技术,能够提供无与伦比的6度/小时偏置稳定性和0.75度/√hr角度随机游动。两款器件均经过全面的工厂校准,在-40°C至+85°C温度范围内,灵敏度达到无可比拟的16 ppm/°C,偏置稳定性在0.003度/秒以内。这些传感器采用动态补偿,通过标准SPI(串行外设接口)和寄存器接口提供简单的用户接口和控制。
ADI公司iSensor业务开发经理Bob Scannell表示:“ADI公司最新的iSensor运动传感器产品提供战术级陀螺仪性能,使复杂的稳定应用和GPS辅助导航推测更容易实现。对于要求在极端环境下提供最高陀螺仪偏置精度的工业系统设计人员,ADIS16135陀螺仪和ADIS16385多轴IMU是目前性价比最高的产品。”
ADIS16135高性能单轴数字陀螺仪具有±300度/秒的测量范围和0.0122度/秒/√hr的低噪声水平,能够在335Hz宽带宽范围工作,采用4.85V至5.15V单电源供电。该器件的温度和电压漂移经过工厂校准,线性加速灵敏度极为出色,仅0.03度/秒/g。它还与所有iSensor产品接口兼容,包括ADIS16385 IMU和ADIS1636X系列的其它产品,因而可以进一步简化客户的系统集成和升级方案。欲下载数据手册,请访问:www.analog.com/pr/ADIS16135ds。
ADIS16385是一款完整的惯性测量单元,包括一个±300度/秒三轴陀螺仪和一个±5g三轴加速度计。Z轴陀螺仪提供6度/小时的战术级性能,x和y轴提供惯性级性能,从而为那些关注主轴的应用提供了一个性价比平衡的解决方案。ADIS16385 IMU和ADIS16135陀螺仪还含有用户可配置内部滤波和多条件监控选项。欲下载数据手册,请访问:www.analog.com/pr/ADIS16385ds。
ADIS16135陀螺仪和ADIS16385 IMU与当前IMU产品接口兼容,如ADI公司的ADIS1635x、ADIS1636x和ADIS1640x。两款器件的工作温度范围均为−40°C至+105°C。
| 产品 | 供货 | 工作温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADIS16135 | 量产 | -40° C至+105° C | $499.00/片 | 36 mm x 44 mm x 14 mm 模块封装 |
| ADIS16385 | 样片 | -40° C至+105° C | $869.00/片 | 36 mm x 47 mm x 39 mm 模块封装 |
有关ADIS16135角速率陀螺仪的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/adis16135-pr。有关ADIS16385 IMU的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/adis16385-pr。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574