中国,北京 (2010年08月02日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布推出一款双通道16位105 MSPS(兆每秒采样)、低功耗、低噪声ADC(模数转换器)AD9650,设计用于医疗成像、工业、频谱分析、多模无线电和雷达应用中的高性能数据采集系统。AD9650 ADC每通道的功耗为328mW,仅为竞争产品每通道功耗的一半,但却实现了业界最佳的SNR(信噪比)和SFDR(无杂散动态范围)性能。在30 MHz输入下,其SNR为82 dBFS,SFDR为90 dBc。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/AD9650-pr。
ADI公司医疗保健部门副总裁Patrick O’Doherty表示:“在医疗成像领域,我们的客户不断追求更高分辨率的图像采集,以便提高疾病诊断水平。AD9650有助于客户实现这一目标,允许医疗设备设计人员提高成像通道密度,同时仍然满足对系统至关重要的低噪声和低功耗要求。”
AD9650采用紧凑型9 mm x 9 mm封装,设计工程师可以灵活地使用专有差分输入,工作频率最高可达300 MHz,并内置一个片内抖动选项,以改善低信号电平模拟输入下的SFDR性能。这款新的ADC与ADI公司以前发布的双通道ADC引脚兼容,包括AD9268 16位125 MSPS、AD9251 14位80 MSPS和AD9269 16位80 MSPS转换器,系统工程师不必改变电路板布局,便能提升数据采集系统的性能。
AD9650采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动部分则采用独立电源供电,并支持1.8 V CMOS或LVDS输出。AD9650还提供80 MSPS、65 MSPS和25 MSPS三种速度等级选项。
AD9650可以配合放大器、VGA和时钟驱动器使用,构成完整的信号链,例如:ADL5562 - 3.3 GHz超低失真RF/IF差分放大器、ADA4937-2 - 超低失真差分ADC驱动器、AD8372 - 可编程双通道VGA、AD9510 - 时钟分配IC和AD9520 - 集成VCO的CMOS输出时钟发生器。
| 产品 | 样片供货 | 分辨率 (位) |
数据速率 (MSPS) |
千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD9650-105 | 现在 | 16 | 105 | $122.50/片 | 64引脚LFCSP |
| AD9650-80 | 现在 | 16 | 80 | $105/片 | 64引脚LFCSP |
| AD9650-65 | 现在 | 16 | 65 | $87.50/片 | 64引脚LFCSP |
| AD9650-25 | 现在 | 16 | 25 | $52.50/片 | 64引脚LFCSP |
在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,能够满足工业、医疗、汽车、通信以及消费电子产品所需。在线评估工具可帮助客户快速验证、选择、导入最佳转换器,从而降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并节省物料成本。欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/ADC-Search。欲了解ADC驱动器,请访问:http://www.analog.com/zh/ADC-Drivers。欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/DAC-Search。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅ADI新闻资料。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574