ADI公司10自由度MEMS ISENSOR® IMU简化无人驾驶车辆和应急响应导航的设计

中国,北京 (2011年06月23日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近正式全面推出ADIS16407 iSensor® IMU(惯性测量单元),它在单个封装中集成一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。ADIS16407中的每个传感器都结合了ADI公司业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术,以优化IMU的10自由度动态性能。每个IMU的灵敏度、偏置、对准和温度均在出厂时校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,以最大程度地提高传感器测量的精度。

ADI公司MEMS和传感器技术部iSensor业务开发经理Bob Scannell表示:“在办公大楼、仓库、隧道、洞穴、矿井、‘城市峡谷’和其它不支持GPS定位的环境中,应急响应、无人驾驶车辆和精密自治仪器常常需要综合运用多个传感器来精确跟踪位置。对于这些应用,现有的所有10自由度IMU都非常大,工厂校准程度不高,而且不能充分满足性价比要求。ADIS16407则将所有这些传感器集成到单个封装中,提供完全集成和工厂校准的解决方案,系统成本更低。”

应急响应或无人驾驶车辆所用的导航技术不仅要求精确对准的多轴检测,而且要求交叉集成以辨别动态环境下的位置。任何单个传感器都不能提供所需的精度,因此该解决方案结合了多种类型的传感器,对应用环境动态特性具有深入的了解。ADIS16407解决了这一集成工作的绝大部分难题,将所有必需的传感器合并为一个产品,并提供一个简单的接口和全面的工厂校准,以便系统设计师能有更多时间去关注特定应用的系统动态特性和滤波。

ADIS16407惯性测量单元主要特性

  • 高性能三轴数字iMEMS陀螺仪,提供数字范围调整设置: ±75°/秒、±150°/秒、±300°/秒
  • 高性能三轴数字±18 g iMEMS加速度计
  • ±2.5高斯三轴数字磁力计
  • 数字压力传感器,额定范围:10 mbar至1200 mbar
  • 所有传感器均在出厂时对准和校准

供货与报价

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADIS16407 现在 现在 $444.00/片 23 mm × 23 mm × 23 mm 模块

更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr0611/subscribe.
iMEMS和iSensor是ADI公司的注册商标。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭