ADI公司通过采用XILINX FPGA的混合信号、数字预失真开发平台简化无线基础设施系统设计

--多载波MS-DPD开发平台简化基站设计过程。

中国,北京 (2010年07月28日) - Analog Devices Inc. (NYSE: ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商, 最近与业界领先的可编程逻辑供应商Xilinx Inc. (NASDAQ: XLNX) 携手合作,推出一款无线电结构开发平台,帮助多载波蜂窝基站制造商节省工程设计资源,缩短上市时间。ADI公司的MS-DPD(混合信号、数字预失真)开发平台允许OEM厂家快速评估并重新编程无线电,从发射路径消除非线性,增强无线电功效,从而简化无线基础设施设计过程。

ADI公司的MS-DPD平台集成一个高性能RF和混合信号发射与接收机观测信号链,支持2G、3G以及新兴的4G无线协议。Xilinx公司的Virtex-6 FPGA ML605(现场可编程门阵列)评估套件通过一个工业标准VITA-57 FMC连接器连接到MS-DPD板。借助此系统,利用MS-DPD上提供的ADI公司信号链,可通过FPGA实现所需的无线电算法。

ADI公司通信基础设施市场总监Martin Cotter表示:“通过与Xilinx合作,我们的客户现在具备演示基站无线电发射部分所需的一切要素。ADI公司已将高性能收发器元件并入单一开发平台,用于加快在Xilinx公司的Virtex-6 ML605评估套件上运行的关键DPD算法的评估。MS-DPD平台使我们的客户能够专注开发与其竞争对手的解决方案不同的独特DPD算法。”

多载波MS-DPD开发平台具有同类产品中最高的动态性能,简化了器件选择和电路板布局,使多载波GSM和多标准SDR(软件定义无线电)基站的设计人员可以更轻松地开发基于FPGA的DPD算法。FPGA还提供竞争性固定功能的ASIC(专用集成电路)所无法提供的优化解决方案的灵活性,同时还为目前的基站需求提供高度集成、低成本、低功耗、高可靠性的解决方案。

Xilinx公司无线通信业务总监Manuel Uhm表示:“通过与ADI公司合作,我们已经能够创建更加模块化的无线电开发方法,充分利用全新的工业标准FMC连接器。结合ADI公司的高性能发射机解决方案,客户可以快速评估Xilinx公司的波峰因素衰减(CFR)和DPD算法,从而大量节省工程设计时间。此外,客户还可以利用Virtex-6 ML605 FPGA评估套件和MS-DPD来开发与评估自己的IP。”

ADI公司开发平台器件

ADI公司的MS-DPD开发板内置超过12种ADI公司RF和混合信号器件,除放大器、混频器、时钟IC和PLL(锁相环)电路以外,还包括最近发布的1.2 GSPS DAC(数模转换器)AD9122正交调制器ADL5375。观测路径包括12位、250 MSPS ADC(模数转换器)AD9230,用于使DPD的有效带宽最大。

供货与报价

MS-DPD开发板目前面向ADI公司认证的客户提供,每套售价3,995美元。Xilinx公司的Virtex-6 FPGA ML605评估套件现已面市,售价1,995美元。欲了解更多信息及联系Xilinx公司,请点击访问http://www.xilinx.com/ml605。欲了解更多信息及联系ADI公司,请点击此处。或致电中国技术支持中心:400 6100 006。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭