ADI公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源ADC驱动器

--ADI公司的超低噪声ADC驱动器能够驱动20 MHz至100 MHZ频率范围的高保真信号,无需第二电源

中国,北京 (2010年11月17日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出用于14位ADC(模数转换器)的低功耗、低噪声驱动器ADA4930-1和ADA4930-2。这两款超低噪声ADC驱动器采用单电源供电,能够驱动直流至1.35 GHz信号,功耗仅115 mW(毫瓦)。

Single supply, low power/noise ADC Driver from Analog Devices

新款ADC驱动器提供业界最低的噪声规格之一(1.2 nV/rt-Hz),并且在20 MHz至100 MHz的频率范围内具有低失真特性。新驱动器适合驱动电子测试和测量设备、数据采集系统、无线直接变频接收机以及其它宽带应用中的14位ADC,支持40 MSPS(每秒百万采样)至200 MSPS的数据吞吐速率,其低噪声与低失真的特性组合确保ADC的测量和信号表示更精准。

ADA4930-1和ADA4930-2超低噪声ADC驱动器提供0.9 V输出共模电压,是ADI公司首款能够将直流耦合的1.8 V ADC一直驱动至地的单电源ADC驱动器。无需其它ADC驱动器所需的第二电源,因而成本、功耗和电路板面积得以减少。ADA4930-2双通道ADC驱动器适合驱动ADI公司的AD9640双通道ADC,ADA4930-1单通道ADC驱动器则适合驱动ADI公司的AD9255单通道ADC

ADI公司高速线性产品部门产品线总监Jim Doscher表示:“在高频ADC驱动器中,ADA4930提供业界最低的输入电压噪声规格之一,其功耗比竞争产品低1/3。对于需要为高频设计提供直流耦合的ADC信号路径的模拟电路设计人员,ADA4930系列能够以比竞争产品宽得多的带宽驱动高保真信号,同时无需第二电源。”

ADA4930超低噪声ADC驱动器的主要特性:

  • 输入电压噪声:1.2 nV/√Hz
  • 1.8 V、3.3 V或5 V单电源供电
  • 输出共模电压(单电源):0.9 V
  • 低谐波失真:-103 dBc HD2 @ 10 MHz至-75 dBc HD2 @ 100 MHz
  • -3 dB带宽:1.35 GHz(增益 = 1)
  • 差分转差分或单端转差分工作

供货与报价

产品 样片供货 温度范围 千片订量报价 封装
ADA4930-2 现在 −40°C 至 85°C $6.29/片 4 mm × 4 mm
24引脚LFCSP
ADA4930-1 现在 −40°C 至 105°C $3.78/片 3 mm × 3 mm
16引脚LFCSP

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/
产品页面: http://www.analog.com/zh/pr/ada4930-1 数据手册: http://www.analog.com/ds/pr/ada4960-1 视频: http://www.analog.com/video/pr/ada4930 设计工具: http://www.analog.com/zh/pr/overdiffamp

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭