ADI 公司的混合信号前端 IC 能够降低无线通信设备的功耗、缩减 PC 板空间

--双通道 DAC 和 ADC 集成器件采用 ADI 公司世界领先的12位和10位高速数据转换技术,并配有模拟外设,能够将毫微微蜂窝和微微蜂窝无线基站的功耗降低40%

中国,北京 (2010年08月27日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款12位和10位混合信号前端(MxFE),有助于开发人员降低无线基础设施和便携式无线电设备的功耗,并缩减电路板空间。与竞争器件相比,12位AD996310位AD9961 MxFE的功耗降低40%,印刷电路板面积减少25%,而性能则不受影响。这些 MxFE 特别适合对成本敏感的无线设备,例如要求高度集成发射接收双重功能的毫微微蜂窝和微微蜂窝基站等。更多信息请访问http://www.analog.com/zh/pr/ad9963http://www.analog.com/zh/pr/ad9961

ADI 公司产品线总监 Chris Jacobs 表示:“对于设计小型无线通信设备的 RF 设计工程师,ADI 公司的新款 MxFE 能够降低功耗、减少器件数量。新款前端IC的低功耗、高度集成的发射和接收路径有助于客户简化设计,积极达成成本目标,同时仍能提供业界领先的数据转换器动态范围。”

AD9963/1 混合信号前端的主要特性和优势

12位 AD9963 和10位 AD9961 是引脚兼容的低功耗 MxFE,各集成两个采样速率达100 MSPS(兆每秒采样)的 ADC(模数转换器)通道和两个采样速率达170 MSPS 的 DAC(数模转换器)通道。新款 MxFE 能够实现比竞争器件好10 dB的邻道泄漏比 (ACLR) 性能,可降低设计和滤波要求,同时功耗更低。

这些器件还集成了数字接口和灵活的时钟选项,并具有由两个12位 DAC、两个10位 DAC 和一个12位 ADC 组成的五个辅助模拟通道。ADC 可以用于测量和监控内部及外部的多个点。发射路径可以配置为1x、2x、4x和8x插值,接收路径包括一个可旁路的2x抽取低通滤波器。AD9963 还集成了辅助 LDO(低压差)电压调节器,允许器件采用单电源供电,从而进一步减少外部器件数量。

AD9963 和 AD9961 MxFE 的主要特性和优势:

  • 信噪比(SNR):66.5 dB
  • 邻道泄漏比(ACLR):72 dBc
  • 功耗:425 mW(最高采样速率时)
  • 发射路径功耗:低于100 mW(170 MSPS,1.8 V)
  • 接收路径功耗:低于350 mW(100 MSPS,1.8 V)
  • 休眠和省电模式
  • 支持全双工和半双工数据接口

高度集成的 MxFE 能够配合 ADI 公司的ADF4602 3G多频段收发器ADL5501 RMS功率检波器以及ADL5320ADL5542ADL5601等 RF 放大器使用,共同构建完整的毫微微蜂窝无线电系统。

产品 样片供货 分辨率
(位)
功耗 千片订量报价 封装
AD9963 现在 12 425 mW $29.50/片 72引脚LFCSP
AD9961 现在 10 425 mW $25.75/片 72引脚LFCSP

更多信息和样片

数据转换器:连接模拟与数字世界

在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖 ADI 公司。ADI 公司拥有业界领先的ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,能够满足工业、医疗、汽车、通信以及消费电子产品所需。在线评估工具可帮助客户快速验证、选择、导入最佳转换器,从而降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并节省物料成本。欲浏览 ADI 公司 ADC 产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/ADCsearch。欲了解 ADC 驱动器,请访问:http://www.analog.com/zh/ADCdrivers。欲浏览 ADI 公司 DAC 产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/DACsearch

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭