中国,北京 (2010年07月22日) - Analog Devices, Inc. (NYSE:ADI)引领全球数据转换器市场,根据半导体和电子行业的市场研究公司Databeans, Inc.提供的行业分析报告,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的46%。 Databeans在其最新发布的“2010年数据转换器”市场研究报告中指出,ADI公司继续引领全球数据转换器市场,其市场份额超过排名其后的8个竞争对手市场份额之和。
Databeans首席分析师Susie Inouye指出:“2009年,ADI公司的市场份额已超过其最有力竞争对手市场份额的两倍,在高达24亿美元的数据转换器市场仍稳居首位。ADI公司不断改进转换器架构和处理技术,能够满足工业、医疗、通信、消费类电子和汽车行业持续扩大的各类客户群对产品性能的要求。”
据Databeans报告预测,2010年数据转换器的营收将有望比2009年增长20%以上。从长期发展来看,Databeans预计到2015年,转换器市场会继续保持9%的年均增长率。
ADI公司转换器部门副总裁Dick Meaney指出:“随着数字化需求的不断增长,对模拟技术——特别是数据转换器技术的需求变得更为重要。数字技术对信号转换技术的要求越来越高,而数据转换器的性能决定了信号转换性能的优劣,且在很大程度上决定了当今数字设备的性能。过去10年来,ADI公司维持着持续的大量投资,为客户提供性能领先的数据转换器技术和信号处理功能;如今,它已在全球数据转换器市场占据46%的市场份额,超过其后8个竞争对手的市场份额之和。”
在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)以及数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,能够满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供的评估工具有助于用户迅速评估、选择设计最佳转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com