ADI公司的JESD204A数据转换器可减少高速数据和通信应用的功耗及电路板空间

--ADI公司的JESD204数据转换器产品阵容进一步扩大,14位模数转换器能够提高无线基础设施和数据采集系统的信号保真度并简化电路板布局
AD9644-and-AD9641

中国,北京 (2010年08月03日) - Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近宣布推出一对支持JESD204A数据转换器串行接口标准的低功耗、高速14位ADC(模数转换器)AD9644和AD9641。JESD204A标准允许高速通信和数据采集系统的设计人员在延长传输长度的同时,提高信号保真度并简化印刷电路板布局。AD9644(双通道)和AD9641 14位80MSPS(兆每秒采样)ADC进一步扩大了ADI公司支持JESD204A标准的高速ADC产品阵容,其功耗仅为竞争产品的一半,板面积减少25%。

JESD204A工业串行接口标准减少了数据转换器与FPGA(现场可编程门阵列)等其它器件之间的数据输入/输出的数量。更少的互连使布局更简单,电路板尺寸更小,系统整体性能则不受影响。这些特性对于各种高速应用十分重要,包括便携式仪器仪表超声设备、雷达、无线基础设施(GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA)和软件定义无线电。欲了解有关AD9644双通道14位ADC的更多信息,请点击此处;欲了解有关AD9641 ADC的更多信息,请点击此处

关于采用JEDS204A接口的双通道14位80MSPS ADC AD9644

AD9644在80 MSPS时功耗为423 mW,它采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。在70 MHz和80 MSPS时,AD9644的SNR(信噪比)为73.7 dBFS,SFDR(无杂散动态范围)为92 dBc。JESD204A编码数据速率最高可达每链路1.6 Gbps,AD9644提供两种输出模式,支持每个ADC通道采用专用数据链路或者两个ADC通道共用一个数据链路。宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器支持用户可选的各种输入范围,集成基准电压源则能简化设计考虑。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。AD9644采用48引脚LFCSP (7 mm x 7 mm)封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

AD9644双通道14位ADC主要特性

  • 采样速率:80 MSPS
  • 14位分辨率
  • 两路可配置串行输出
  • 信噪比(SNR):73.7 dBFS(70 MHz、80 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):92 dBc(70 MHz、80 MSPS)
  • 低功耗:每通道212 mW (80 MSPS)
  • 1.8V单电源供电

AD9644和AD9641可以配合放大器VGA时钟驱动器使用,构成完整的信号链,例如:ADL5562 - 3.3 GHz超低失真RF/IF差分放大器ADA4937-2 - 超低失真差分ADC驱动器AD8372 - 可编程双通道VGAAD9510 - 时钟分配ICAD9520 - 集成VCO的CMOS输出时钟发生器

供货与报价

产品 样片供货 分辨率
(位)
数据速率
(MSPS)
千片订量报价 封装
AD9644 双核 现在 14 80 $37.00/片 48引脚LFCSP
7 mm x 7 mm
AD9641 单核 现在 14 80 $26.35/片 32引脚LFCSP
5 mm x 5 mm

更多信息、样片和工具

数据转换器:连接模拟与数字世界

在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。ADI公司拥有业界领先的ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,能够满足工业、医疗、汽车、通信以及消费电子产品所需。在线评估工具可帮助客户快速验证、选择、导入最佳转换器,从而降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并节省物料成本。欲浏览ADI公司ADC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/adcsearch_7-28-10。欲了解ADC驱动器,请访问:http://www.analog.com/zh/ADC-Drivers_7-28-10。欲浏览ADI公司DAC产品选型指南,请访问:http://www.analog.com/zh/dacsearch_7-28-10

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

订阅ADI新闻资料
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问: http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭