中国,北京 (2010年05月11日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款 射频预分频电路,可用于各种应用,包括点到点无线电、VSAT(甚小口径终端)和微波通信系统。预分频器电路的作用是产生一个频率为输入信号频率小数分频的输出信号。ADF500x 射频预分频器 采用业界领先的 ADI 射频和 PLL(锁相环)合成器专业技术设计,固定分频比为2、4或8,可提供绝佳的性能,最大工作频率可达18GHz,并且功耗非常低。
ADF500x 器件使用标称 3V 电源,提供差分100 Ω 射频输出,可直接连接 ADI 公司 PLL 产品的差分射频输入。此次推出的 ADF500x 系列产品包括三款新器件:ADF5000 二分频预分频器; ADF5001 四分频预分频器 和 ADF5002 八分频预分频器 。
ADF500x 射频预分频器现在即可供货,采用3mm x 3mm LFCSP 封装,万片订量报价为6.97美元/片。ADF500x 可与 ADI 公司宽泛的 PLL 产品配套使用, ADI 公司流行的ADIsimPLL(TM)工具可支持该产品系列。这个设计工具可从 http://www.analog.com/adisimpll 免费下载,通过执行所有关键性能变量的仿真能实现对高性能 PLL 产品的快速可靠评估。欲了解包括完整数据手册在内的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/adf5000 。
ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频 (RF)IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器 (DDS)、锁相环合成器 (PLL);TruPwr(TM)RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R) 可变增益放大器 (VGA);功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。欲获知详情,请访问 http://www.analog.com/zh/RF 。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
ADIsimPLL、TruPwr 和 X-Amp 是 ADI 公司的商标。
订阅 ADI 新闻。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI _News 。
刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574