ADI 公司推出高性能射频混频器

-- 新款 ADL5353和 ADL5354混频器可实现满足高动态范围和低噪声需求的设计

中国,北京 (2010年05月05日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出两款高性能射频无源混频器,适合各种无线应用,如蜂窝基站接收机、发送观测接收机和无线链路下变频器。针对这些应用的设计通常要求高线性度和低噪声,而现有混频器解决方案通常需要使用外部元件,如巴伦和匹配元件,从而增加了设计复杂性,使设计变得极具挑战性。ADI 公司新款单通道 ADL5353和双通道 ADL5354集成式无源混频器不仅可以简化设计,而且能提供同类最佳的性能,并通过扩展 ADI 混频器产品的频率覆盖范围完善了 ADI 公司宽泛的混频器产品组合。

单通道 ADL5353混频器和双通道 ADL5354混频器工作在2300至2900MHz 频率范围,提供极高的集成度,内置射频巴伦、用于双通道本振频率应用的本振开关、本振驱动器和集成式中频放大器。巴伦的集成使射频信号可被单端驱动,集成式中频放大器可以提供必要的增益,因而无需外部增益级电路。ADL5353和 ADL5354可提供极佳的 IP3和噪声指数性能,因而可以实现优异的无杂散动态范围。这些混频器还能提供强干扰信号下出色的噪声指数性能。高的无杂散动态范围和阻塞器性能下的低噪声指数使得这些混频器可用于接收机在有大干扰信号情况下工作的场合。5V(标称值)的 ADL5353和 ADL5354也能在功耗敏感应用中的3.3V 电源电压下工作。欲了解完整的技术指标和数据手册,请访问:http://www.analog.com/zh/adl5353http://www.analog.com/zh/adl5354

报价、供货和配套产品

ADL5353和 ADL5354现在均可供货。ADL5353单通道混频器采用20引脚 LFCSP 封装,千片订量报价为6.98美元/片。ADL5354双通道混频器采用36引脚 LFCSP 封装,千片订量报价为9.98美元/片。这两款混频器都很适合与 ADI 的集成式 PLL/VCO 合成器配套使用,包括 ADF4350ADF4360-0ADF4360-1ADF4360-2以及包含 ADF4106ADF4153在内的 PLL。

ADI 公司射频 IC 产品覆盖整个 RF 信号链路

ADI 公司利用各种设计技能、系统理解与工艺技术的独特组合而推出的射频(RF)IC 覆盖整个 RF 信号链路。这些产品集成了业界领先的高性能射频功能模块,以及提供了高集成度的 WiMAX 和短距离单芯片收发器解决方案。射频功能模块包括直接数字频率合成器(DDS)、锁相环合成器(PLL);TruPwr(TM)RF 功率检波器以及对数放大器、X-AMP(R)可变增益放大器(VGA);功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)及其它射频放大器、混频器,以及直接变频调制器与解调器产品。欲获知详情,请访问 http://www.analog.com/zh/rf

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

所有商标都为其各自所有者的财产。

订阅 ADI 新闻
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭