ADI公司数据转换器实现免动手的“眼控”用户控制技术

--National Instruments将ADI公司转换器和放大器引入系统,使用户仅用眼睛就能操控视频游戏。

中国,北京 (2010年11月22日) - 全球数据转换器市场份额领先者*Analog Devices (ADI)最近宣布,领先的工程师软硬件供应商National Instruments通过ADI公司的数据转换器实现了用户界面技术的突破,用户今后只需转动眼球就能操控系统。National Instruments的工程师团队Waterloo Labs利用NI产品开创实验性项目,设计了一款史无前例的视频游戏,彻底告别了通过手、腕和身体运动来操控视频游戏的传统游戏系统。

这款免动手“眼控”游戏原型利用了一种称为眼电图的技术,能够记录眼球运动(观看视频)。ADI公司的ADC(模数转换器)在系统中起着关键作用,负责将眼部运动转换为一系列数字命令,从而控制屏幕上的游戏角色。除游戏领域外,该技术还有可能应用于弱视的治疗,另外对上肢功能丧失者或其它特殊障碍人士也有多种用途。

Waterloo Labs团队成员、National Instruments应用工程师Hunter Smith表示:“目前应用只限于新一代视频游戏系统,但可以预见,这种技术还会有许多其它意义重大的用途。这些应用还处于摸索阶段。该免动手“眼控”视频游戏系统的一个主要组件是ADI公司的高速ADC。我们打算继续使用ADI公司的数据转换器来帮助我们拓展设计领域,开发新的应用和产品。”

如何实现眼控游戏功能

该免动手视频游戏系统采用ADI公司的AD7401隔离ADC和National Instruments的单板RIO子卡,该子卡在单块电路板上集成了实时处理器、可重新配置的FPGA(现场可编程门阵列)、模拟和数字I/O,并通过NI LabVIEW软件编程。玩家的眼睛周围放置4个电极,耳根处放置一个参考电极,用以测量眼球运动。当玩家随着屏幕游戏角色的运动而向上、向下或左右转动眼球时,眼睛内部会产生极小的电信号,由上述电极对其进行测量。接着用ADI公司的AD8221精密仪表放大器和低噪声放大器放大电极之间的差分信号,再通过ADI ADC送至子卡进行处理。有关信号链的说明,请参见视频

ADI公司转换器市场总监Steve Hinderliter表示:“这款史无前例的免动手“眼控”视频游戏系统是ADI信号处理技术不断革新传统最终用户体验的又一例证。通过提高传感器和信号源与数字世界之间的信息传输品质和速度,ADI公司的数据转换和信号调节技术使用户体验不断改善。”

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

*Analog Devices, Inc.引领全球数据转换器市场,根据市场研究公司Databeans, Inc.提供的市场研究报告“2010年数据转换器”,ADI公司占据全球数据转换器市场份额的45%,超过排名其后的8个竞争对手的市场份额之和。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue

LabVIEW、National Instruments、NI和ni.com均为National Instruments的商标。文中提及的其它产品和公司名称均是各自公司的商标或商品名称。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭