中国,北京 (2010年06月07日) - Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天宣布针对中国市场电力监控系统需求的日益增加以及低碳时代对能源监控的要求, 推出了简化下一代电力线监控系统设计的 ADC(模数转换器)AD7606系列。与其它供应商提供的同类解决方案相比,AD7606系列可提供下一代电力线监控系统设计所需的分辨率和性能,现有用户可以通过该系列产品对原有系统进行有效的升级,从而增强市场竞争力。此外, 凭借数据转换器在全球及中国市场的领先地位以及创新的高性能信号处理技术, ADI公司此次推出的AD7606 系列,能有效应对能量监控系统中从电表到变电站等各个环节提出的设计挑战,满足中国市场对能源管理不断升级的需求。AD7606系列共有三款产品,分别是AD7606、AD7606-6和AD7606-4。
现今低碳时代的到来,随着中国政府在不断加大智能电网的部署,智能电表的安装数量也必将随之增多;与此同时,电力公司对电力线监控系统的要求也越来越苛刻,能源消耗、成本控制以及对设备的保护都是摆在中国电力监控部门面前的紧迫课题。作为电网设备制造商的一个关键供应商, ADI公司深刻理解中国客户的需求,此次推出的AD7606 系列,集成最多有八通道的同步采样16位ADC,能够很好满足用户在应对这些困难时面临的技术挑战。AD7606 系列可实现90 dB 的 SNR(信噪比),可选的过采样模式进一步提高了 SNR 性能,减少了代码扩展,并增强了抗混叠能力。多通道集成能够方便实现变电站设备中的三相 I & V(电流和电压)测量和零线监控,使得电力线监控系统能够监测和管理电网上发生的异常事件,比如电气故障或者短路。
AD76061/AD7606-6/AD7606-4为16位同步采样模数数据采集系统(DAS),分别有八、六、四个采集通道。片上集成模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型ADC、灵活的数字滤波器、2.5V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。
AD7606/AD7606-6/AD7606-4采用5V单电源供电,可以处理±10V和±5V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受最高达±16.5V的电压。无论采样频率如何,模拟输入阻抗都高达1 兆欧。单工作电源、片上滤波器以及高输入阻抗使系统设计无需外部驱动运放和外部双极电源。混叠滤波器的3 dB截止频率为22 kHz;当采样速率为200 ksps时,它具有40 dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR),并降低3 dB带宽。
1 专利正在申请中
| 器件号 | 分辨率 | 供货 | 千片订量价格 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| AD7606 | 16位 | 量产 | 16.70美元/片 | 64引脚 LQFP(薄型四方扁平封装) |
欲获知详情,请访问http://www.analog.com/zh/AD7606。
以下推荐产品为AD7606 系列的配套器件,可用来实现完整的电力线监控信号链:ADuM1100和ADuM140x iCoupler数字隔离器、ADM232A高速驱动器/接收器以及ADM1485高速、超低功耗收发器。配套的嵌入式处理器/DSP包括ADI的Blackfin®BF53x系列、ADSP-21992l和ADSP-21062。其它配套器件包括电源管理产品 ADP3301和ADP1864。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问 http://www.twitter.com/ADI_News。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574