ADI公司推出业界首款内置动态功率控制的数据转换器

--多通道、16位数模转换器提高工业应用过程控制I/O系统的生产力、能效和可靠性
AD5755 first data  converter

中国,北京 (2010年07月07日) - 工厂自动化、过程控制和工业仪表的进步正推动制造生产力进一步提高,输出增加。然而,此类进步的可持续性正经受威胁。随着工厂过程控制系统的应用达到一定密度水平,不断增加的功耗和散热问题开始削弱设备的性能、可靠性和安全性。Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),业界领先的数据转换器供应商和众多世界大型工业制造商的长期合作伙伴,最近推出一款多通道DAC(数模转换器),内置ADI公司领先的DC-DC开关转换器和诊断功能等创新的动态功率控制电路。这款新型DAC可以提高系统生产力,同时还能在不影响安全性和可靠性的条件下降低功耗。欲了解有关其特性的更多信息,请观看AD5755 DAC视频

动态功率控制降低功率损耗和自热效应

ADI公司高度集成的数据转换器AD5755是一款带动态功率控制、功能完善的多通道控制IC(集成电路),内置4个带可编程电压或4至20 mA输出驱动器的16位精密DAC。动态功率控制功能的工作原理是连续检测负载阻抗,为负载提供所需功率,同时将系统其他部分的功率损耗降至最低,这样可以降低自热和升温效应。这种无与伦比的功能和性能组合所支持的通道数是其他集成转换器的4倍,可以在单模拟I/O模块中以两倍的性能支持4倍之多的引脚。与其它控制器技术相比,这款新型的转换器降低了80%的功耗,净散热(硅片温度减去环境温度)增强75%。

ADI公司工业与仪表部门副总裁Mike Britchfield表示:“散热密度的增加给模块尺寸带来压力,并会导致工业系统中产生额外热量。AD5755的动态功率控制功能通过降低功耗和自热效应,满足了客户增加通道密度的需要,这使制造商不必增加系统尺寸或牺牲其他性能参数,即可实现多通道设计。”

数据转换器AD5755的更多信息

16位AD5755具有全通道规格,最高总非调整误差为0.05 %,相对精度±0.003%(最大值),并且不需要系统校准,从而缩短了开发时间,并降低了系统维护成本。此外,其单芯片架构与多个转换器、电源管理、线性及其他功能相结合,增加了MTTF(平均故障间隔期)并且提升了可靠性。同时,产品还内置各种实时故障分析诊断功能,包括通信、连接和接口提醒,简化设计任务并延长正常工作时间。

器件支持标准工业电压和电流输出范围,可与标准HART(可寻址远程传感器高速通道)协议调制解调器配套使用。片内还集成一个5 ppm/°C内部基准电压、用户可调失调、增益寄存器和一个30 MHz SPI(串行外设接口)的兼容接口。器件的额定温度范围为–40°C至+105°C扩展工业温度范围,采用9 mm × 9 mm LFCSP封装(引脚架构芯片级封装)。欲下载数据手册,请点击此处

供货、报价与配套产品

AD5755(现可提供样片)与ADI公司的其他高性能工业应用器件一起使用效果很好,其中包括AD779xAD7190 ADC(模数转换器)、AD5421(4至20 mA环路供电型DAC)、精密模拟微控制器ADuC706x、基准电压源ADR44x和iCoupler®数字隔离器ADUM140xADuM540x。其他配套器件还包括降压开关调节器ADP2300升压DC-DC转换器ADP1621低压差线性调节器ADP125ADIsimPower™设计工具

产品 描述 温度范围 千片订量报价 封装
AD5755 16位、V/I输出、动态 -40° C 至 +105° C $13.35/片 64引脚LFCSP封装
AD5755-1 16位、V/I输出、动态功率控制、HART连接能力 -40° C至+105° C $13.06/片 64引脚LFCSP封装9 mm × 9 mm
AD5757 16位、I输出、动态功率控制 -40℃至+105℃ $11.56/片 64引脚LFCSP封装9 mm × 9 mm

欲订购样片,请点击此处。有关AD5755的更多产品信息,请访问:http://www.analog.com/zh/ad5755-pr。或致电中国技术支持中心:400 6100 006。

有关ADI公司过程控制和工业自动化产品的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/processcontrol

业界领先的转换器产品

在电子系统中,连接模拟与数字世界的桥梁是高性能的转换技术,而设计人员更信赖ADI公司。 ADI公司拥有业界领先的模数转换器(ADC)以及数模转换器(DAC),这些产品实现了高采样速率、高精度、低噪声、低功耗、低价格及小型封装尺寸的完美结合,满足工业和仪器仪表、医疗设备、汽车系统、通信基础设施以及消费电子产品所需。同时,ADI公司提供了评估工具,有助于用户迅速地评估、选择设计最佳的转换器,以降低系统设计复杂性,缩短开发周期,并减少材料清单成本。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭