ADI公司推出业界首款完全差分衰减精密放大器

--AD8475精密放大器可驱动18位、4MSPS ADC,具有可选增益、高精度和低功耗等特性。
ad8475_differential_attenuating_precision_amp

中国,北京 (2010年11月12日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出业界首款完全差分衰减精密放大器AD8475。这款放大器解决了工业、仪器仪表和医疗应用中的一个常见问题,能使高达±10 V的信号与单电源ADC接口。AD8475具有高精度和低功耗的特点,能够驱动最高18位分辨率和4MSPS(每秒百万采样)的ADC(模数转换器)。该放大器提供0.4倍和0.8倍可选的衰减增益,并且可以对最高±12 V的差分输入进行电平转换。AD8475能够有效驱动高压应用中的低压、高精度差分输入SAR型ADC,同时节省电路板空间并降低功耗。

在最高±10 V和±5 V的两种信号与单电源5V或3V ADC接口的应用中,AD8475能够将这两种信号电平整合起来,从而简化设计,使设计人员无需使用多个元件就能实现类似的结果。出色的性能规格,如10nV/√Hz输出噪声、100MHz带宽和50V/µs压摆率等,使AD8475能够驱动精密ADC,包括ADI公司的AD7986 18位2MSPS ADCAD7641 18位2MSPS SAR型ADCAD7622 16位2MSPS差分ADC。总谐波失真加噪声(THD+N)低至110dB,因此AD8475也适合驱动高速Σ-Δ型ADC。

AD8475完全差分衰减精密放大器的主要特性:

  • 2个引脚绑定的标准衰减增益选项:0.4倍和0.8倍。
  • 差分轨到轨输出可驱动开关电容SAR型或Σ-Δ型ADC。
  • 过压保护功能使器件能够耐受最高±15 V的工业输入电压,即使采用单电源供电。
  • VOCM引脚调整用于电平转换的输出共模电压。
  • 驱动能力和灵活的增益选项对DAC输出线路驱动非常有效。
  • 电源:3 V至10 V或(双电源)±1.5 V至±5 V。

供货与报价

产品 样片供货 千片订量报价 温度范围 封装
AD8475 现在 $2.60/片 -40°C – 85°C 16引脚3 mm x 3 mm LFCSP或10引脚MSOP

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/library/analogDialogue/china/
AD8475产品页面: http://www.analog.com/zh/pr/ad8475
AD8475数据手册: http://www.analog.com/pr/ds/AD8475
AD8475视频: http://www.analog.com/video/AD8475

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭