中国,北京 (2010年06月09日) - Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,在昨日由中国电子技术权威杂志《电子产品世界》隆重揭晓的2009年度电源产品评选活动中,ADI公司的电荷泵、7通道智能LED驱动器ADP8860凭借突出的低功耗和续航能力从多家世界领先的电源产品供应商所提交的超过60多款电源产品中群雄逐鹿脱颖而出,最终摘得绿色电源奖。ADP8860相比传统器件可以降低高达50%的功耗,并提高35%续航能力,此款产品的绿色环保优势赢得了评委的一致青睐。
“2009年度电源产品奖”专家评委会表示“ADP8860是一款功能多样的新型 LED背光驱动器,其 LMS 功能使它能够随着光线的变化,自动确定和调整所需的最低增益,在相同条件下,相比于采用同样照明增益的传统电荷泵器件,它可降低高达50%的功耗。LMS 还有助于最大限度地减少处理器的参与,增强续航能力,使电池的使用时间提高35%。可谓绿色节能的杰出表率。”
ADP8860 LED背光驱动器具有丰富多样的优越性能,可以满足在诸如海运和便携式导航设备、雷达扫描仪和消费类手机等这些具有挑战性的应用领域中,此外,其多样的照明功能同时可以提供稳定的显示效果。该款产品易用性极高,可配置架构能自动检测环境光水平,根据不断变化的光线条件调整背光亮度。更重要的是,ADP8860通过敏锐地捕捉环境变化能显著降低功耗同时保持必要的显示光水平,在各种照明条件下增强用户的媒体视觉体验。
ADI公司大中国及亚太区电源管理总监翟至钧博士对此表示“在中国经济和科技发展高唱绿色环保的主旋律时,ADI不仅提供领先的高性能信号处理解决方案,我们更为科技产业的绿色环保和可持续发展做出了坚实的承诺。如果说为客户提供优质高效的解决方案是我们的价值体现,在当今低碳经济的形势下,投入并研发出更多绿色环保的产品和解决方案更是我们责无旁贷的责任。ADP8860能获得业内人士的充分认可,这将推动ADI绿色节能事业更快更好的发展。”
ADP8860智能 LED背光驱动器,其 LMS功能使它能够随着光线的变化,自动确定和调整所需的最低增益,在相同条件下,相比于采用同样照明增益的传统电荷泵器件,它可降低高达50%的功耗。LMS 还有助于最大限度地减少处理器的参与,增强续航能力,使电池的使用时间提高35%。光强度阈值可通过I2C®接口实现完全编程。单芯片ADP8860具备并行配置功能,可控制多达7个 LED -- 6个30 mA 的 LED和一个60mA 的 LED,还提供先进的亮度调节和渐亮/渐暗功能。这种灵活性可实现独立的 LED 控制,以达到最小/最大的电流和渐亮/渐暗次数,或在分组 LED 控制中可使处理器免去渐亮/渐暗任务并节省功耗。这款产品也提供多区照明功能,以支持主显示屏和其它显示,包括导航、特殊功能、
键盘、指示灯。
更多产品信息,请访问: http://www.analog.com/zh/adp8860
ADI为液晶背光照明应用提供发光二极管(LED)驱动器。例如,可用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率单路白色LED闪光灯驱动器ADP1650,可在低光照环境下提高图像和视频质量。ADP1650在整个电池电压范围内都具有高效率,可以最大限度地提高输入功率到LED功率的转换效果,并使闪光时的电池电流降至最低。欲了解ADI公司在LED驱动器的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/display-and-lighting。
《电子产品世界》是一本在中国积累了十四年成功媒体运作经验的一流电子杂志,其所启动的 “2009年度电源产品奖”活动旨在为广大读者, 特别是为一线研发工程师推荐出更多、更好的产品。评审委员会由业内权威专家组成。电源产品奖的评选涵盖五类产品,分别是DC/DC转换器、电源管理、LED驱动、功率元器件、电池管理。《电子产品世界》由著名的美国IDG集团和中国科技信息研究所共同创办。服务于中国电子业界的广大技术工程师以及技术决策者,在嵌入式系统、元器件、电源、无线技术,消费类电子,测试测量,EDA等热门领域都有深入细致的报道。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览 Twitter 网站上的 ADI 新闻,请访问http://www.twitter.com/ADI _News
刘姗 小姐
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com