中国,北京 (2011年10月28日) - ADI最近推出一款PLL(锁相环)频率合成器ADF41020,它可以用在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分,实现高达18 GHz的本振。ADF41020提供极高的带宽,设计中可以无需倍频器级,从而简化系统架构并降低成本,适合的应用包括微波点到点和多点无线电、无线基础设施设备、VSAT(甚小孔径终端)无线电、半导体测试设备、雷达应用和私人移动无线电。其工作带宽高达18GHz,这是当今市场上能够提供的最高频率PLL。
ADI公司线性和射频产品副总裁Peter Real表示:“ADF41020 PLL是ADI公司领先的锁相环频率合成器产品组合中的最新产品,它将我们的产品组合扩大到了更高的频率范围。这款新型PLL有助于显著减少器件数量,并降低系统成本,同时能够不断提高新一代无线电设计的性能。” ADF41020 PLL频率合成器由低噪声数字鉴频鉴相器、精密电荷泵、可编程参考分频器和高频可编程反馈分频器组成。该PLL与外部环路滤波器和压控振荡器(VCO)一起使用时,可以实现完整的频率合成器。该PLL可以通过有源环路滤波器驱动外部微波VCO。引脚排列与ADF4106/7/8系列整数N分频PLL的引脚排列非常相似,当设计升级以便利用更宽的带宽时,只需对电路布局布线进行很小的更改。
| 产品 | 千片订量报价 | 供货 | 封装 |
|---|---|---|---|
| ADF41020 | $12.77/片 | 可提供样片 | 20引脚LFCSP封装 |
ADF41020 PLL频率合成器与现有PLL ADF4106、ADF4107和ADF4108软件兼容,非常适合与多种不同产品一起使用,包括ADP150 LDO(低压差调节器)和OP184运算放大器。
ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF IC,从业界领先的高性能RF功能模块,到高集成度WiMAX和短程单芯片收发器解决方案。RF功能模块包括:PLL、集成PLL/VCO和DDS频率合成器;TruPwr™ RMS功率检波器和对数放大器;可变增益放大器;功率放大器、低噪声放大器和其他放大器;RF混频器和直接变频调制器和解调器产品。这些产品受众多设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便,包括免费设计工具、Circuits from the Lab™实验室电路和EngineerZone™中文技术论坛。欲了解更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/pr1017/rf
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr1017/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com