ADA4096-2业界首款±30 V以上OVP的精密运算放大器

这是业界首款±30 V以上集成输入过压保护(OVP)的精密运算放大器

中国,北京 (2011年07月27日) - 中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出双通道、精密微功耗运算放大器ADA4096-2,这是业界首款±30 V以上集成输入过压保护(http://www.analog.com/zh/ada4096)(OVP)的精密运算放大器,业界领先的内部输入过压保护功能可以耐受供电轨上下32 V的电压,采用ADA4096-2的设计人员可以消除或尽量减少外部OVP解决方案,以便节省产品开发时间、器件成本和电路板空间。ADA4096-2不仅消除了与外部输入OVP器件相关的不受控、且界定不清的误差源,而且,在鲁棒的单芯片设计中提供更高水平的过压保护,因而能够提高整体系统精度,并简化误差预算和分析工作。

ADA4096-2内每个放大器的功耗仅60 uA,相对于竞争器件,带宽提高两倍,而电压噪声降低一半,因此,非常适合工业传感器和其他需要精密信号处理、高精度和超低功耗的应用,例如电压水平可能急速下降或升高的过程控制设备、高密度或环路供电的工业仪器仪表以及电池供电的医疗设备。

  • 更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices了解最新产品等信息

当运算放大器的电源不可用时,如果它所监控的信号处于有效状态,运算放大器则有可能会损坏,ADA4096-2的输入过压保护正是为应对这一问题而设计的,即使没有电源,过压保护功能仍然有效。即使在上电/关断操作中以及低功耗休眠和待机模式下,这一特性也能保护输入,有助于确保整个电子系统连续工作。

ADA4096-2独特的设计使它实现了800 kHz的单位增益带宽,失调电压典型值低至35 uV,温度漂移典型值仅为1 uV/°C,因此这款新型运算放大器在整个温度范围内的直流精度更高,高精度测量的校准需求得以降低。27 nV/vHz的低电压噪声使ADA4096-2能够改善所有工作条件下的精度。ADA4096-2采用3V至30V单电源供电,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。

ADA4096-2:双通道、精密、微功耗运算放大器,提供输入过压保护

  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 微功耗:每个放大器60 µA
  • 单位增益带宽:800 kHz (Vsy = 30V);550 kHz (10V);475 kHz (3.0V)
  • 低失调电压:250 µV(最大值)
  • 高开环增益:125 dB(典型值)
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转问题

供货与报价

产品 供货 温度范围 千片订量报价 封装
ADA4096-2 已全面量产 -40˚C至125˚C $1.87/片 8引脚LFCSP/8引脚MSOP

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI新闻资料,请访问: http://www.analog.com/zh/homepage/news.xml

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr0721/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭