ADI推出两款可编程的抖动衰减型时钟转换器IC

AD9557和AD9558两款器件适用于广泛的有线通信应用,包括同步以太网和SONET/SDH光纤网络,支持低抖动、快速上市和高性价比等要求。

中国,北京 (2011年10月29日) - ADI最近推出两款完全可编程的和抖动衰减型时钟转换器IC(集成电路)AD9557AD9558。两款器件适用于广泛的有线通信应用,包括同步以太网和SONET/SDH光纤网络,支持低抖动、快速上市和高性价比等要求。AD9557双路输入多服务线卡自适应时钟转换器AD9558四路输入多服务线卡自适应时钟转换器,能够将任何标准输入频率转换为2 kHz到1.25 GHz的任何标准输出频率,并且,在12 kHz到20 MHz范围内,总抖动低于400 fs RMS。新型时钟转换器优于传统的PLL(锁相环)设计,后者需要外加昂贵的VCXO(压控晶体振荡器)。

利用AD9557和AD9558时钟转换器的内置编程能力,网络线卡设计工程师可以在许多不同的电路板设计中使用相同的器件,减少所需器件的数量,并降低整体系统成本。这包括许多不同高性能应用的同步,如数据通信、新一代有线网络应用、电信、测试和测量、高速数据采集以及无线基站控制器等。

AD9557和AD9558时钟转换器片内集成低相位噪声、捷变频的VCO和环路滤波器,并支持动态自适应时钟。自适应时钟允许在锁定DPLL(数字PLL)的同时改变DPLL分频比。因此,输出频率值可以在标称输出频率的+/-100ppm范围内动态调整,而无需手动断开环路,用小于0.1 ppb的频率分辨率步进对器件重新编程。这种自适应时钟功能适用于SDH至OTN映射/解映射和异步映射/解映射等应用。自适应时钟转换器的可编程DPLL支持0.1 Hz至5 kHz的环路带宽,提供三种不同的编程模式,易于使用且配置灵活。两款器件的引脚或软引脚经过预配置,以便支持常用的SONET/SDH、以太网、同步以太网和光纤通道频率,此外还可以通过SPI(串行端口接口)和I2C端口设置自定义的输入输出频率转换。

尺寸分别为6 mm x 6 mm和9 mm x 9 mm,AD9557和AD9558时钟转换器为线路卡设计工程师提供紧凑、捷变频、高性价比的时钟。AD9557具有两路参考输入(单端或差分)和两对时钟输出,每对输出均可配置为1路差分LVDS/HSTL输出或2路单端CMOS输出。AD9558特性相同,但具有四路参考输入和六对时钟输出。

AD9557和AD9558自适应时钟转换器的主要特性

  • 在保持模式下支持GR-1244 Stratum 3稳定性。
  • 参考切换平稳,几乎不会干扰输出相位。
  • 支持Telcordia GR-253抖动产生、转换和容差,适用于SONET/SDH至OC-192系统。
  • 支持ITU-T G.8262同步以太网从时钟。
  • 支持ITU-T G.823、G.824、G.825和G.8261。

配套器件

AD9557和AD9558时钟转换器非常适合与集成双PLL的异步时钟发生器AD9577一起使用,以便为各种应用提供时钟树的关键元件。AD9577是一款替代振荡器的高性价比异步时钟解决方案,能够产生处理器、FPGA或PHY所用的本地时钟,适用于SONET/SDH、同步以太网应用、以太网企业交换机、核心/边缘路由器光纤卡和线路卡、分组传输网络(PTN)以及光纤通道应用。

供货与报价

产品 供货 温度范围 千片订量报价 封装
AD9557 现已全面量产 -40˚C至85˚C $15/片

40引脚LFCSP
6 mm x 6 mm

AD9558 现已全面量产 -40˚C至85˚C $16.25/片

64引脚LFCSP
9 mm x 9 mm

AD9577 目前提供样片 -40˚C至85˚C $7.23/片

40引脚LFCSP
6 mm x 6 mm

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr1014/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭